来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-23
高通每出一款高端移动处理器,都会成为安卓旗舰机的标配。如今,骁龙800已经落伍了,骁龙801是绝对不能少的,接下来该谁了呢?骁龙805 APQ8084。
骁龙805将是高通的后一款32位架构高端产品,明年就将是64位骁龙810 MSM8994、骁龙808 MSM8922的天下了。
首先再啰嗦依据:MSM、APQ两个系列的区别主要在于前者集成基带,而后者没有。按理说前者更适合用于手机,但后者在有些时候也会意外在手机里火起来,典型的就是去年上半年的骁龙600 APQ8064。
骁龙路线图
骁龙805主要功能模块(基带是独立的)
骁龙805 APQ8084没有集成基带的一个关键原因是制造工艺,它本身还是28nm,而基带9x35系列已经用上了20nm,所以要到骁龙810/808的时候才会统一整合。
骁龙805也将是Krait CPU架构的绝唱。高通自主设计的这种ARMv7架构其实并不老,2012年才诞生,早的版本是Krait 200,用于骁龙S4 MSM8960。正是以它为起点,安卓手机开始了一轮又一轮的硬件军备竞赛。
既然是终极之作,骁龙805在规格上自然是相当彪悍。CPU架构进化到了Krait 450,主频可达2.65GHz(也会写作2.7GHz),而现在骁龙800/801 Krait 400只能跑到2.45GHz。GPU图形核心同样从Krait 400 578MHz增强到了Krait 420 600GHz。
能在28nm工艺下再压榨出这么多潜力,高通也真不容易,当然更关键的是高通在电路级别的深入优化,不幸的是这CPU 8%的频率提升是和IPC(每时钟周期指令数)没有关系的。
Adreno 420 GPU会完整支持OpenGL ES 3.1、OpenCL 1.2、DirectX Feature_Level 11_2(有硬件曲面细分引擎),还支持ARM 2011年提出的压缩纹理格式ASTC,此外还有更好的纹理性能、更快的深度摒弃。
它还改进了电源管理算法。高通宣称,在运行GFXBench T-Rex HD/1080p高负载图形测试的时候,Adreno 420的功耗可比骁龙800 Adreno 330降低20%。
Adreno 420还有一个重大变化,那就是GPU与内存控制器之间次有了直接访问通道,不再和ISP图像信号处理器、视频引擎共享总线。
骁龙805配备了两个64-bit LPDDR3-800内存控制器模块(对外接口是4×32-bit),而之前只有2×32-bit。配合1600MHz的频率,带宽因此可达25.6GB/s,几乎翻番。这是苹果A5X/A6X以来首次看到如此高的带宽(A7反而降低了)。
Krait 420当然用不了这么多带宽,但再也不用担心不够用了,延迟也会大大降低。
为了容纳这么高的带宽,且保证仍旧适用于手机和平板,骁龙805采用了特殊的模压嵌入式封装(Moulded Embedded Package/MEP),可以将128-bit内存界面直接连到整合封装的DRAM内存 芯片 上。
高通没有公布这种封装技术的具体细节,尤其是没有给出结构图,只是说使用了处理器封装的外围区域来连接堆叠其上的DRAM内存颗粒,并在处理器表面增加了一个基底层,为走线提供更多空间,其中使用的金属还有利于改进整体散热。
骁龙805还是高通颗支持H.265/HEVC格式硬件解码的处理器,但不支持编码,得等到骁龙810。另外,骁龙808也是只有解码而无编码。
再来看看ISP。仍旧是双ISP,但输出率提高到了每秒12亿像素(1.2GP/s),照此推算频率应该是600MHz(骁龙801 465MHz),此外还支持四个MIPI摄像头输入,支持4K30、1080p120视频捕捉。