处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Intel处理器市场困局:联盟or死守?

Intel处理器市场困局:联盟or死守?
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-05-23
  • OFweek 电子工程 网讯:古人云:“天下之势,分久必合,合久必分。”这句话不但适用于历史规律,也同样适用处理器市场。在经历了处理器发展初期的群晖逐鹿时代,Intel伴随着PC高峰的到来统治了整个处理器市场。然而,即使强大如Intel也很难一直保持强势统治,逃脱合久必分的规律。如今处理器市场,已经逐渐形成了ARM、Intel、IBM三个阵营鼎立之势。

    今天我们就来聊一聊未来处理器市场可能的发展趋势,谨供大家参考。

    Intel成也x86,败也x86?

    说起Intel,我们就不得不提x86架构(AMD虽然也是x86架构,但远没有Intel有代表性),x86是Intel推出的一种复杂指令集(CISC),用于控制 芯片 的运行程序,如今x86架构已经广泛运用到了家用PC、服务器、工作站以及存储领域。可以说,x86架构让Intel达到了事业高峰。下面一张图很好的说明了Intel在处理器市场的统治力。

    Intel三个领域市场份额

    从1978年出现,到20世纪80年代末,Intel在PC市场以迅雷不及掩耳之势占领了PC市场;20世界90年代末,Intel在数据中心领域也达到了顶峰;21世纪前十年,Intel在HPCs领域也达到了顶峰。随着在PC、数据中心、高性能领域的出色表现,Intel可以说在处理器市场一家独大,只有同样是x86架构的AMD在美国反垄断法案保护下苟延残喘的活着。

    Intel未来发展方向

    Intel并没有在称霸后停止脚步,在摩尔定律的刺激下,Intel处理器整体架构和制程保持着每两年就更新一次的频率。

    从当初的单核心到如今的15核心,从当初的130nm工艺制程到如今的22nm制程,Intel处理器技术的不断进步推动着巨人在前行。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。