AMD将推Win+8低电压处理器+与英特尔竞争
据据台湾地区IT新闻媒体报道,据上游供应链的知情人士称,看到微软将在10月底之前推出Windows 8操作系统,
AMD
准备在今年第四季度推出用于 Windows 8平板电脑的低电压Hondo处理器与英特尔的Clover Trail-W处理器展开竞争。
AMD Hondo处理器采用40纳米 Bobcat架构,耗电量为4至5瓦。英特尔的Clover Trail-W处理器也是为Windows 8平板电脑设计的。
AMD还将在2013年发布Tamesh处理器取代Hondo
处理器
。Tamesh的架构从Bobcat升级到Jaguar。这种新的处理器的性能和耗电量预计都比Hondo有所提高。
在近发布了用于笔记本电脑的Trinity处理器之后,AMD准备发布用于台式电脑的处理器,型号包括A10-5800k、A10-5700、A8-5600k和A8-5500。AMD还将在第四季度发布A6-5400K和A4-5300处理器。所有这些处理器都将由Globalfoundries公司采用32纳米工艺制造。
标签
AMD Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购