• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

nubia X6对比Z5S全面终极评测:值不值2999(多图)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-22

分享至:
  • 正当人们惊诧于夫人用的手机是何方神圣(Z5 mini)之时,nubia已经推出了旗下第三代智能手机X6。这款手机集6.4寸巨屏、金属机身、双扬声器于一体,并且内置4250mAh超大容量电池。

    此外,拍照时nubia一贯的主打功能,这次X6升级到前后双1300万像素摄像头,并且支持OIS光学防抖功能,还将单反的“B门”移植到手机上,通过电子光圈能够实现对星星轨迹拍摄。

    那么这款巨无霸究竟有着怎样的使用感受?下面开始我们今天的评测。

    作为一款6.4寸的大屏手机,Nubia X6的机身三围达到179.5x89x7.9mm,加上215g的重量,单手操作已不现实,不过仅7.9mm厚度看起来还是非常纤薄的。

    配置上,nubia X6配备6.4寸1080P夏普CGS屏(344PPI),辅以康宁大猩猩3代玻璃和OGS全贴合工艺。内置4250mAh电池,据称可在两个小时内充满电(实测差不多,两个小时多一点)。

    该机共三款,图中这款是其中配置初级的,其配置为高通MSM8974AB+2GB内存+32GB存储,售价2999元;

    另外两款分别MSM8974AB+2GB内存+64GB存储(售价3499元)、以及MSM8974AC+3GB内存+128GB存储(售价3999元)。

    2999元款昨天曾进行轮开售,过段时间应该还会上架销售,而3499元款和3999元款目前还没有消息。

    拍照一直nubia手机的一大亮点,这次nubia X6前后均配备1300万像素摄像头。

    后置摄像头采用索尼ExmorRS CMOS感光 芯片 ,拥有F/2.0光圈(业界首创了电子光圈,可手动调节到F/22),并且支持OIS光学防抖技术和双闪光灯,在夜间成像方面有着天然的优势。

    限于机身厚度,X6的主摄像头依然是凸起的,不过外围红圈处是高于镜片的,所以躺在桌子上并不会磨损镜头。

    该机有皓月白和香槟金两种颜色供选择,近开卖的是皓月白款,除了包装盒内部的适配器、数据线、耳机外,还会赠送一个智能皮套。

    所有按键均设计在机身右侧,左侧则只有一个二合一Micro SIM卡槽。

    从代Z5 mini开始,nubia手机就提供了一个双程拍照按键,轻按对焦、重按快门。值得一提的是,该按键支持熄屏长按开启相机,实用性比较强。

    X6采用了双扬声器设计,分别位于顶端和底端同侧,除此之外,顶端还有耳机接口、红外射频口,底部则是Micro USB接口和Mic口。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow( 艾睿 )、Chip1stop、Onlinecomponents、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻