来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-22
OFweek 电子工程 网讯:2014年5月15日,AMD在京举行了AMD APU14 BEIJING技术创新大会。AMD在此发布会接受了64位ARM架构授权,这个老牌X86处理器厂商,终于跨入了ARM的阵营。AMD表示此后将基于X86和ARM双架构计算的策略为客户提供差异化战略。
X86阵营和ARM阵营此前各安一隅,有点井水不犯河水的感觉。但随着企业和用户的需求越来越多变,近年来着两大阵营的互相渗透越来越多。为解决这个问题AMD干脆玩起了“脚踏两只船”的勾当,让业界颇为吃惊。
不过AMD作为一家历史悠久的X86 CPU生产厂商,虽然一直被英特尔压制,但总是可以出其不意的推出一些创新性的产品让对手措手不及。可惜的是,每次AMD在稍微获得一点竞争优势之后,很快就会被竞争对手再次超越。如果用一句话概况AMD这些年来的情况的话,那可能没有比“引领潮流,却又被潮流抛弃”更精准的了。
此次AMD的“创新”是否能再次引领潮流,我们不得而知,只能交给时间去检验。不过盘点下那些由AMD提出,又被对手借鉴来超越AMD的技术,也颇值得玩味。
PR值命名,终结频率大战
在2000年以前CPU大战主要集中比拼谁的主频更高的上。而AthlonXP的推出,由于其采用了完全不同于英特尔的构架方式,器频率大大低于英特尔的的处理器,但执行效率更高。
当时由于英特尔CPU具有更高主频,AthlonXP采用了使用PR值进行命名的方式,用1700+这样的数值对应英特尔1.7GHz处理器。由于AMD的处理器在处理效率确实大大高于英特尔同频率处理器,让英特尔不得不开始思考频率意义。
英特尔在此后也放弃了对频率的追求,逐渐回归到关注处理器实际处理效能上来,更加注重性能功耗比。到酷睿处理器推出,英特尔再次在性能功耗比上完全战胜了AMD,夺回了口碑和市场。
集成内存控制器
AMD从2003年的K8架构开始在处理器 芯片 内置内存控制器。由于内存控制器内置于处理器内,处理器和内存之间直接进行数据传送,不再需要绕道北桥芯片,因而有更低的传送延时和更快的响应速率,相较于以前的K7架构和对手英特尔当时的一众处理器拥有更佳的内存访问性能。
英特尔一开始坚持不集成内存控制器,但到2008年,英特尔终于承认错误放弃了使用独立内存控制器的做法,在其Nehalem微架构中引入了集成于CPU中的内存控制器。这一构架优势AMD比英特尔提前整整五年。