• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

戴尔ARM架构服务器采用Marvell的ARMADA+XP芯片

来源:电子工程网
时间:2012-07-31

分享至:
Dell 推出的“Copper” ARM架构服务器采用了Marvell公司ARMADA XP芯片。

随着ARM CPU 性能的不断提升,越来越多的客户开始关注ARM技术,基于ARM的服务器正在被业界快速接受并部署。Marvell基于ARM的的ARMADA XP片上系统(SoC)专为企业级云计算应用而设计,为业界首款四核ARM处理器——能将服务器CPU的利用率提升了95%,为服务器虚拟化提供了一个基于需求的扩容选择,从而为数据中心和企业带来更低的功耗、更高效的服务器解决方案,大大节约了成本。

此外,集成和服务器相关联的I/O 外围接口带来了超高密度和更低的物料成本(BOM)。数据中心不仅需要处理能力,同时需要存储和网络解决方案。Marvell在存储、网络和ARM芯片方面的专业技术帮助企业提供完整集成的解决方案,从而降低总拥有成本。

Marvell ARMADA XP 系列多核处理器采用更低功耗的架构,同时融合了四颗Marvell主频达1.6GHz的ARM V7兼容的CPU芯片,为下一代“绿色”系统提供的每瓦特性能。 ARMADA XP系列支持SMP (对称多处理)/AMP(不对称多处理)模式,支持基于硬件的缓存一致性及800MHz 64位 DDR2/DDR3(1600MHz数据速率)内存接口,从而实现的性能。

这些设备也集成了2MB的二级缓存、四个PCI-e接口、多个USB端口、千兆以太网端口、SATA、安全引擎和先进的电源管理技术,在集成度、性能和功耗设立了新的技术标杆。ArmadaXP系列中五个芯片引脚全部兼容,非常适合网络、无线架构、网络服务器、包括NAS、家用服务器和激光打印机在内的大批量产品及其他嵌入式领域的应用。

Marvell ARMADA XP的其他关键特性包括:
•    多达四个高性能 CPU 核心,支持矢量浮点运算(VFP)
•    运行速度高达1.6GHz
•    具备基于硬件缓存一致性的异构多处理(SMP/AMP/Mixed)性能
•    I/O缓存一致性
•    每核具备32KB指令(4通道)和32KB数据 (8通道)及联合并行处理的一级缓存
•    多达2MB的共享和统一的32通道、联合并行处理的二级缓存
•    64位 DDR2/DDR3/DDR3L 内存接口,对ECC的运行频率支持高达1.6GHz
•    四个千兆以太网MACs,可支持接口GMII/RGMII/SGMII/QSGMII
•    高性能的安全引擎
•    四个PCI-e 2.0端口(两个x4端口,可以配置到成套的四个 x1–高达16个线路)
•    三个USB 2.0 端口
•    两个SATA 2.0端口
•    高达16个高速Marvell SERDES线路,具备多个功能(PCI-e、SATA、SGMII、QSGMII)
•    先进的电源管理技术
•    片上的LCD控制器,集成NOR、NAND、SPI、SDIO、UART、I2C、TDM端口等

标签 Dell Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购