处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

友尚推出基于Fairchild FAN6756电源解决方案

友尚推出基于Fairchild FAN6756电源解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-05-21

    2014年5月20日,致力于亚太地区市场的电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于Fairchild FAN6756 65W的笔记本电脑电源解决方案 。

    大联大控股友尚代理的Fairchild 公司的FAN6756是采用创新mWSaver™ 技术的新一代绿色模式PWM控制器,能够显着降低待机和空载功耗,符合满足严苛的国际节能规范要求,包括强制要求工作模式下低平均效率达到87%的能源之星(ENERGY STAR)外部电源(External Power Supply, EPS) 2.0版规范。在 230VAC时待机和无负载功耗为30mW(包括EMI滤波器功耗),具有多种保护如过载/开路保护(OLP)、UVLO、VDD OVP、超温保护(OTP)和电流检测短路保护(SSCP)。主要用于笔记本电脑、打印机、LCD监视器、游戏机控制台、交换式电源供应器。

    创新的AX-CAP™ 方法通过消除X电容放电电阻,同时满足IEC61010-1的安全要求,从而限度地减少EMI滤波阶段的损失。 在突发模式操作期间,待机模式会通过阻抗调制器来箝制反馈电压并调节反馈阻抗,从而强制系统在具有低开关损失的“深度”突发模式下工作。

    这些保护措施可确保电源系统在各种异常情况下安全运行。专用的异步抖动功能可减少EMI辐射,并且内置的同步斜率补偿功能可对广泛的输入电压和负载情况进行更稳定的峰值电流模式控制。专用的内部线路补偿可确保对整个通用线路电压范围进行恒定的输出功率限制。

    FAN6756只需少的外部器件,便可为需要极低待机功耗的经济高效的反激式转换器设计提供的基础平台。

产品特性
FAN6756 的具体特征和集成功能详细描述如下:
单端拓扑,如反激式转换器和正激转换器
mWSaver™ 技术

达到低无负载功耗: 在230VAC时小于30mW(包括EMI滤波器损耗)
采用 AX-CAP™ 技术消除 X 电容放电电阻损耗
开关频率线性降低至 23KHz
在轻负载条件下突发模式运行
在待机模式下阻抗调制,以进行“深度”突发模式运行
待机模式下具有低工作电流 (450µA)
500V 高压 JFET 启动电路用于消除启动电阻损失








 

图示-FAN6756方框图

高度集成了大量的功能
专有异步抖动以降低 EMI
高压取样以检测输入电压
带斜率补偿的峰值电流模式控制
带线路补偿的逐周期限流
前沿消隐(LEB)
内置 8m s软启动





 

图示-FAN6756典型应用电路图

先进保护
通电/欠压恢复 
内部过载/开环保护 (OLP)
VDD 欠压锁定 (UVLO)
VDD过压保护 (VDD OVP)
过温保护 (OTP)
电流感应短路保护 (SSCP)
 






图示- FAN6756 65W笔记本电脑电源规格说明以及电路图

 

图示-AN6756 65W笔记本电脑电源评估板外形图
 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次