• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Spansion推基于ARM的汽车微控制器

来源:electronicsweekly
时间:2014-05-21

分享至:

据国外媒体报道,Spansion(飞索半导体)公司推出了基于ARM的微控制器Traveo系列,目标是汽车应用市场。

据悉,Traveo基于ARM的Cortex -R5核,适用于嵌入式汽车应用,如电气化,车身电子,电池管理,汽车仪表显示, HVAC(暖气、通风及空气调节系统)和ADAS (高级驾驶辅助系统)等。

作为Spansion公司Traveo家族的首款产品,MB9D560系列拥有2个Cortex -R5核,2MB闪存,工作频率为200兆赫。

Traveo采用单芯片双核结构,集成了两种接口电路,包括一个具有旋转变压器传感器用于电机控制,以及两个独特的硬件IP ,用于电机控制操作。

Traveo的每个核中具有一个内置的浮点单元(FPU),工作在1.66DMIPS/MHz ,每个电机独立运行,但监视彼此操作。

系统的可靠性通过存储器保护单元、纠错码(ECC) 、奇偶错误检测和校正功能等手段来实现。

ARM公司理查德·约克表示,Spansion公司的Traveo微控制器是能快速、实时和确定反应的微控制器,未来将在汽车应用市场发挥优势。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻