处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Avago智能电网控制系统解决方案

Avago智能电网控制系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-27
中心议题:
* Avago 电网监控方案及特色产品介绍


随着电网朝智能电网的方向发展,自动化领域已包括先进的高压直流电传输(HVDC) 和交流电网监控和控制,以及处理分散式新能源的能力,这些新能源在一天中发出的电量不断变化。自动化工程欲进行智能电网控制和配电,需要更强的控制通信和新的能源控制设备。

智能电网系统中的示例应用包括不同控制元件之间使用光纤或电气隔离链路的通信,在远程整流器、变频器中对 IGBT 或功率 MOSFET 驱动器的控制,以及交流转换设备、基于光纤的光纤供能电流变换器 (OPCT) 、对远程螺线管的控制、以及为获得精确时间和地点等信息的 GPS 集成。

IGBT 栅极驱动器


Avago 的栅极驱动光电耦合器为 IGBT 和大功率 MOSFET 提供隔离式大电流栅极驱动。这些栅极驱动光耦合器具有 0.4A至 5A 广泛的输出电流范围。特定部件集成了有源米勒箝位、欠压锁定、故障状态反馈、去饱和检测等功能。

特色产品

• ACPL-H342/K342(有源米勒钳位、轨到轨输出电压)隔离栅极驱动器
• ACPL-330J/333J(故障状态反馈、故障自动复位)隔离栅极驱动器

隔离放大器


Avago 的光耦隔离放大器在电流和电压传感器应用中体现高精度、稳定性、共模抑制性能,不影响高噪音或磁场抗扰度。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次