• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安防芯片受禁于洋品牌 行业标准颁布或将改善

来源:中国行业研究网
时间:2014-05-16

分享至:
    芯片在安防产品中的应用可谓广泛,也是属于核心的组成部分,因此芯片技术随着安防行业的火热也快速发展,是一个新的利润聚焦点。但是中国安防芯片因种种原因还是主要是靠进口,芯片国产化需求迫切。不过随着我国音视频编解码技术标准SVAC的颁布,相信,中国的“芯”地位将得到一个有效地提升。中国芯市场将迎来一个崭新的未来。
  
  多少年来,芯片一直制约着中国电子产业的发展,为了冲破这个瓶颈,多少代人不懈努力,力求摆脱“洋芯片”的制约。经过30多年的努力,国人总算看到了民族芯片业的曙光。有数据显示,在“中国制造网”登记的芯片公司多达1188家。中国芯片公司的成长速度也是惊人的,曾经在一天时间里,就有4家新的芯片公司登记成立。可以说,中国掀起了“芯片企业热潮”。有统计显示,专门设计芯片且职员人数在20至50人左右的“芯片设计”公司就有近1000家。
  
  目前中国集成电路产业飞速发展,“十一五”期间,我国集成电路产量从261.1亿块提高到653亿块,年均增速20.1%。销售收入从702.1亿元提高到1440.2亿元,年均增速15.4%。其中,芯片制造业从232.9亿元增长到447.1亿元,年均增速14%。中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长王芹生女士指出,从设计业来看,共分为长三角、珠三角及京津地区三个产业基地,且各有所长。其中,长三角地区是生产链为丰富、齐全的地区,且近两年发展迅猛;珠三角地区则是应用和市场的前沿,也是中国产业与国际接轨的地区;而京津地区的优势是科研人才多、设计能力强。目前,浦东已成为中国大陆芯片产业的主力军,浦东芯片产业的跨越式发展,提高了中国芯片的制造水平,使国内相关产业初步具备与全球同业竞争的能力。
  
  安防芯片洋品牌占主导地位
  
  对于中国芯片产业的发展前景,在国务院去年年底公布的《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确将芯片产业作为核心基础性产业。今年是执行国家“十二五”规划的开局之年,如何坚持以整机应用为牵引,以市场为导向,着力推进技术创新、掌握核心技术、开发优势产品、形成创新特色、调整产品结构,培育形成具有国际竞争力的企业,实现产业群体性跃升发展,已成为芯片产业未来发展的方向。
  
  目前,位于安防产业链上游的安防芯片产业基本由国外企业所把控;产业链中游的硬件设备厂商已具有一定的研发技术实力,在部分领域也已占据了较高的市场份额;而产业链下游的系统集成产业仍处于起步发展阶段,市场相对比较分散。安防领域所用的芯片及关键器件基本是从国外进口,成为制约产业进一步发展的瓶颈。由于缺乏核心技术,许多企业赚取的仅是产品的加工或组装费,赚取利润仅为上游技术企业的1/5至1/10。
  
  经过多年的发展,我国安防企业产品质量及技术含量有了较大提高,在国内外中、低端产品市场中占有明显的竞争优势。旺盛的市场需求,也为安防芯片提供了发展的有利条件,安防芯片极有可能成为IC设计企业关注的又一个新领域。TI、NXP、ADI、Techwell、Nextchip等一大批国际半导体企业将目光投向中国安防市场,量身打造一些符合中国安防市场使用的芯片,对推动中国安防市场的蓬勃发展起到了一定积极的作用。
  
  1999年,恩智浦(前身为飞利浦)PNX1300芯片在中国安防市场推广并得到应用,成为颗专用于安防行业的芯片。2003年,TI推出通用数字媒体处理器TMS320DM642,揭开了其正式进军中国数字视频监控领域。随后,TI陆续推出了DM644x、DM3xx、DM646x和DM648等多款适用于视频压缩编解码的芯片。由此奠定了TI在安防视频监控领域的“霸主”地位。
  
  中国“安防芯”腾空出世
  
  从技术角度来看,安防应用系统已经明显地分为前端、管理平台、通信交换、存储管理等,也产生了很多同业务结合的行业应用化的管理平台。中国科学院自动化所研究员陈龙教授表示,目前工程商、设备厂商、集成商、工程商处于博弈阶段,未来谁能在行业中起主导作用还不明朗,但网络化、智能化、IT和安防的融合与应用将是未来安防行业发展的主要方向,这种融合不仅会扩宽行业的发展面,也将改变、完善产业链上的各种产品,促使行业实现更好的发展。随着国产芯片技术的不断提升,安防产业链上的纯国产化也将得以实现。
  
  用户需要看得更清、存得更久、用得更方便,从过去孤岛一样的应用拓展到横向和纵向大联网,系统容量急剧上升,安防朝着数字化、网络化、智能化的趋势飞速发展,安防的技术、产品和系统形态发生了变革,谁具备了自主研发的能力和掌握了核心技术的优势,谁就能在变革中成为主导者。作为安防产业链中的核心环节芯片技术,也成为中国芯片厂家竞相争夺的市场。
  
  目前国内生产资源非常丰富,同时工业化、标准化及第三方的介入给芯片设计业者提供了快速进入市场的可能,从而推动了芯片国产化和产业化的逐步升级。
  
  SVAC标准提升中国“芯”地位
  
  长久以来,中国安防产品缺乏“中国芯”,受制于国外芯片厂商的禁锢。作为行业内首个具有自主产权的音视频编解码技术标准,SVAC带来的影响是深远的。将一直趋于弱势地位的民族安防芯片产业引入新的生机,也为安防民族品牌的发展保持着良好的推动力。作为参与制定SAVC标准的单位之一,中星微发布的支持国家标准SVAC的数字多媒体芯片,除了采用其核心的多核异构低功耗多媒体处理器架构技术,在前端图像处理部分就采用场景高保真图像处理技术中的图像采集成像处理,使得在宽动态范围场景下能记录尽可能多的图像信息并获得清晰的图像还原视觉效果,准确反映真实世界的场景。
  
  随着这些数字视频系统的日益成熟和不断发展,一系列相应的数字视频监控的音视频编码标准也在迅速制定并不断得到完善。从MPEG-1到MPEG-4,再到H.264,中国一直都没有自己的安防视频监控数字音视频编解码标准。SVAC标准的颁布,解决了监控视音频编码面临的实际问题,是符合我国安防监控应用需要、具有我国自主知识产权的视音频编解码标准。SVAC标准研制工作有利于在安防领域实现向国际标准的突破。
  
  SVAC标准是安防数字化、高清化、智能化的基础技术。SVAC标准的核心就在于其不仅针对监控实际需求,解决监控音视频编码面临的实际问题;而且还能忠实于场景的音视频编码。在保证音视频质量的前提下,SVAC标准可以提供较高的编码效率;在同等性能的前提下,具体算法优先采用具有国内自主知识产权的方案,并且具有灵活可扩展的架构。
  
  公安部一所副所长陈朝武表示,SVAC作为视频监控系统的基础标准,将为城市社会治安综合防控体系的建设提供强有力的技术支撑,一方面可以解决目前视频监控系统中音视频编解码标准不统一导致的系统难以互联互通的问题;另一方面能够针对安防特殊应用提出相适应的应对方案,解决目前视频监控领域只能采用广电标准而无法满足安防特殊需求的问题。
  
  数字视频监控市场的快速发展,给芯片供应商带来了新的发展机会。在数字信号处理、模拟供电、监控平台等方面,各大芯片供应商加紧研发,不断推出新品,以抢占市场先机。有数据显示,几年前清晰度在720p以上的数字网络高清摄像机的成本要七八千元每台,随着海思、TI、ADI等公司压缩技术的成熟,芯片成本的不断降低,现在数字高清网络摄像机的成本开始大幅走低。从清晰度方面看,1080p业已开始进入实用阶段。
  
  安防行业新技术、新产品、新服务的不断推出,其应用和普及速度加快,衍生出大量新需求,极大地拓展了安防芯片产业的发展空间。而使用门槛的下降,使得视频监控设备不再局限于银行、交通、平安城市这样的行业用户领域内,而是会带动民用市场的快速发展,从而将安防监控产业越做越大,市场前景可观。



































ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻