来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-15
索尼目前已冻结了有机EL电视的商品化开发。此前索尼将该种电视视作新一代高清电视寄予厚望。但目前判断其需求不会出现实质性增长,因此决定将经营资源集中到索尼在全球市场占有率的高清4K液晶电视上。同时还将进一步削减销售部门的人工费用等,希望使电视机业务尽快扭亏为盈。
有机EL使用像萤火虫一样自行发光的有机材料,可以清晰地播放体育运动等运动画面较多的影像。2013年末索尼取消了与松下的联合开发,从今年开始转为面向家庭的有机EL电视的单独开发工作。但在该领域,韩国的LG电子与三星电子处于地位。因此决定冻结相关开发,此前从事有机EL开发的厚木技术中心等的人员也将转入4K电视等产品的开发中去。
在4K电视方面,索尼2013年的供货金额占全球市场超过20%的份额。索尼认为可以发挥品牌影响力,决定将力量集中于4K电视。计划将2014财年(截至2015年3月)销售的4K电视产品种类比上财年翻番,扩大到8个品种,并将本财年的销售数量提高到上年的4倍。在薄型电视的大屏幕机型中,4K电视所占比重将从上财年的10~20%提高到40~50%。加上4K电视的单价也比普通液晶电视高出10万日元以上,因此有望帮助改善收益。
索尼同时也在加紧削减成本。到7月1日将把电视机业务实现分公司化以严格管理收益。以电视机为中心的家电销售人工费将削减20%以上。经营战略从追求销量转为重视收益,将在2014财年构建让电视机业务十一年来首次扭亏为盈的体制。
这也使被视为液晶电视有力后继产品的有机EL电视迎来了转折点。从松下将有机EL面板的量产计划从2015年度推迟至2016年度之后到索尼冻结了有机EL电视开发,韩国三星电子也决定暂停投资。其原因在于各大厂商认为由于量产成本的削减遇到困难,以及高精细4K液晶电视的价格出现下滑,目前难以投放能够让消费者接受的商品。
松下开发出了运用印刷技术将有机EL材料涂布到面板上的生产技术,该技术被称为“印刷方式”。2012年松下与索尼启动了有机EL面板的共同开发,不过于2013年底解除了合作关系。之后松下面向医疗等领域进行自主开发,原计划2015年度启动量产。