来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-15
如果不出意外,小米电视2很快就要和国内用户见面了。
硬件:并不那么发烧
从目前掌握的情报看,小米电视2将是一款具有4K分辨率的电视。除了拥有49和55寸两个规格,它们还将搭载Mstar6A918方案以实现智能应用功能。
当然,很多普通用户并不太清楚Mstar6A918。这其实是Mstar公司为4K智能电视量身打造的一款专用SoC,拥有CortexA9架构的四核1.5GHzCPU,以及四核的Mali450MP4GPU。
不管是4K的屏幕,还是Mstar6A918方案,都是当今入门级4K电视上普通的配置。
换句话就是,小米电视2将是一款非常常规的“8核”智能4K电视,相对于小米一直标榜的“为发烧而生”,小米电视2一点儿也不发烧。
(小米电视1的宣传)
甚至和自己比,小米电视2都出现了退步。在上一代小米电视身上,CPU是高通骁龙600四核1.7G处理器,GPU则是Adreno320图形处理器。不管是 芯片 厂商的实力,还是CPU的主频速度,都要比小米电视2来的出色。
虽然小米可以把责任推到高通公司身上(高通年初已宣布停止智能电视专用SoC的开发),但在4K智能电视上并不是没有其他更高端、更发烧的解决方案可供小米选择。或许Mstar6A918真的具有不错的性能表现,但采用这个已经成为大路货的方案,小米将依托什么来兑现自己“为发烧而生”的口号呢?