处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

美开发出检测皮肤癌应用 诊断比医生还准

美开发出检测皮肤癌应用 诊断比医生还准
来源:腾讯科技 时间:2014-05-12

   

    休斯顿大学的一位教授正在测试一款iPhone应用,据说这款应用可以检测皮肤癌,而且准确度高达85%。

  该款应用名称是DermoScreen,目前仍处于早期测试阶段。

  该应用是由休斯顿大学的工程技术教授乔治卓力达基斯(George Zouridakis)开发出来的,它需要与一款价值500美元的皮肤镜和一款特殊的放大镜配套使用。

  当皮肤镜捕捉到图像时,这款应用就可以分析图像中是否有癌变物质。初期测试发现,这款检测设备的准确度高达85%,据休斯顿大学称,这样的诊断准确度比基层医疗的外科医生还要高,与皮肤专科医生的诊断准确度差不多。

  卓力达基斯教授开发这款应用的目的是为乡村或发展中地区尤其是医疗水平较差的地区的消费者提供一个快速检测黑素瘤的工具。

  据皮肤癌基金会(Skin Cancer Foundation)称,黑素瘤是一种危险的皮肤癌。如果诊断和治疗得及时,它通常是可以治愈的。但是如果诊断和治疗得不及时,癌症就会扩散到身体的其他地方,那样就会更难治愈。

  美国癌症协会(American Cancer Society)在今年1月份预测,2014年美国将新诊断出7.6万例皮肤癌病人。患皮肤癌的美国人比例一直在增长,而且这一趋势至少已经持续了30年。

  德克萨斯大学安德森癌症中心目前正在测试卓力达基斯开发的这款DermoScreen应用。该项目仍处于早期阶段,但去年就有投资者表示对该项目很有兴趣。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次