• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

防盗报警的民用化和联网报警联动的前景

来源:慧聪安防网
时间:2014-05-12

分享至:

    随着现代技术的进步,以及人们防范意识的增强,各种安全防范设施应运而生。防盗报警系统作为离生活贴近的安防设备被广泛应用于各个领域。在过去的小长假期间,有些用户遭受了汽车报警器误报的痛苦。家庭当中使用的报警器,也会由于外界的影响或使用不当而出现误报。误报不仅浪费了人力物力,还会给用户带来烦恼。随着误报的持续,用户对于报警装置的接受程度降低,甚至会放弃使用。

防盗报警的民用化和联网报警联动的前景

    厂家只有不断研发出高质量的防盗报警器材,做好售后服务,并告知用户注意事项才能够让民用防盗报警器普及。当前已经出现了安防产品民用化的趋势,过去专业应用的安防设备能否为民用产品提供一些借鉴呢?

    专业应用能否带动民用安防

    经常可以听见关于报警装置误报的吐槽,报警装置的误报也是属于该领域急需要解决的问题。如今民用报警设备面临的这些尴尬,看似是民用产品的问题,但是从深层次来说,却反映这整个行业技术发展的缺陷以及不平衡。从产品稳定性来说,不要说民用产品,就是用于高端领域的设备也难逃误报的困扰。报警设备与监控设备的联动可以很大程度解决误报问题,但是目前大多数报警系统的联动性的不足,又何尝不同样是对安防系统的困扰?因此,民用报警的崛起看似简单,但又绝非是一朝一夕可以完成。

    当然,我们不必对民用报警的未来过于悲观,作为专业报警应用的延伸应用,民用报警系统的命运很大程度上取决于高端专业产品的技术发展和民用产品的普及程度。不仅专业产品的应用过程中积累的经验和教训会对产品的完善起到重要作用,而且安防领域技术呈现总体提升的大趋势和民用产品的逐步普及,产品的性价比随之得到提高,民用设备未来注定会获得更多芳心。

    智能型的电子围栏和振动电缆(或振动光缆)报警系统也取得较大进展。当有人试图进入安装有这类周界报警系统的地区时,一旦他触碰到挂在墙上或者埋在地下的振动电缆或者振动光缆,振动信号将被发送至接警中心的中控机上,中控机过滤掉由于刮风、宠物等而引发的触碰信号后将会发出是否报警的指令,而通过对发送来的信号进行分析,还可以精确指出犯罪活动的地点,使保安人员或者警察能够快速的赶到案发地点逮捕犯罪人员。

    防盗报警行业需求广阔

    在行业需求方面,对于军工、金融等领域,尤其是在一些需要保密的场合,对防盗产品的需求很大,而且,这些应用领域的特点是总额相对较大;后期的维护以及产品的更新换代也有较大空间。作为成立时间较短的国家邮政储蓄银行和安防相对落后的信用社使得金融领域成为一段时间市场关注的焦点。学校,尤其是高校在建的新校区及各地的大学城等项目需求量也比较大;而厂矿和民用是处于起步阶段的两个领域,并且各有特点;民用领域更注重产品的美观以及操作简便等方面,市场主要集中在大量的新建小区;厂矿领域由于其大多有厂地较大的特点,周界防范系统是其发展的重点。

    为了进一步规范住宅小区智能化建设,建设部特别制定了智能小区的等级标准,随着小区需求不断扩大,要求智能小区必须具有安全防范、信息管理、物业管理和信息网络等系统。因此小区安全防范系统建设已逐渐纳入许多小区建设的必备项目中了。以深圳为例,几乎所有新建的住宅楼盘都预装了防盗系统,并禁止安装防盗网,而上海、广州、温州、南昌等地更是拆除了防盗网,规定其防盗功能必须由电子防盗系统来完成。在上海还统一要求安装电子围栏系统。因此,家庭安防系统必将有很大的发展空间,并且也将从北京、上海、广州等发达城市向内地蔓延开来。

    联网报警与互动成防盗报警的理想模式

    随着安全事件的不断频发,导致大家也越来越在意自己的工作环境、生活场所是否已经处于安全状态,或者是否能够预防不安全事件的发生,报警系统已经越来越广泛的被应用在我们的周围。当然在现在这个阶段我们想要完全杜绝不安全问题的发生,或者在其发生的时候能够时间的报警或者进一步获知犯罪嫌疑人的身份还不太现实,但随着物联网、视频分析、智能监控技术的进步,这一问题将会逐渐得到有效的解决。

    防盗报警系统采用的联网方式主要有电话线、专用总线(RS485、CANBUS等)、网络、电力线、以及电信无线网络等多种方式,而在我国专用报警系统应用广泛的是总线制和互联网两种方式。而家用防盗报警系统通常采用电话线和无线短信报警方式。

    安防报警监控系统会因为某些意外的情况或受环境因素的影响而触发,从而发生误报警,这是报警系统目前存在的主要问题。为此,厂家做出来很大的努力,如安防报警系统的入侵探测器采用了多个探测元、多技术复合探测以及智能化的数据分析等方法,这些确使探测器的性能和功能有了很大的提高,也降低了误报率,但这并未从根本上解决问题。所以,对于风险等级和防护级别较高的场合,安防报警系统除了采用多种不同探测技术组成入侵探测系统来克服或减小由于某些意外的情况或受环境因素的影响而发生误报警,同时加装音频和视频复核装置,当系统报警时,启动音频和视频复核装置工作,对报警防区进行声音和视频图像的复核。这也是多系统联动产生的效果之一。

    防盗报警与电视监控、巡更管理、门禁控制等共同组成公共安全防范报警系统,实现了多系统集成化是防盗报警发展的一个主要的趋势。整个系统在向多功能、大容量、智能化发展,越来越成为一套完整的集安全防范、自动化控制等为一体的综合管理系统体系,也可以实现多系统的联动。智能技术、互联网技术、多媒体技术将会更加广泛的应用到防盗报警系统中。

    结语:

    近几年,随着对于报警装置的不断宣传和报警装置的技术突破,报警行业迎来了较快发展的时期。报警装置不断提升科技水平,让人们充分享受到安防设备带来的安全感。只有不断研发高质量的防盗报警器材,产品的性价比得到提高和良好的售后服务才能够让家用防盗报警设备得到普及。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Element14 e络盟 贸泽

更多新闻