• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

大陆平板“三杰”:瑞芯微/联发科/全志出货结构详解

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-10

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:中国大陆白牌平板市场的兴旺,平板应用处理器的主流市场一直被瑞芯微和全志占领着,你拼我抢不可开交。联发科的加入,对这一市场局面产生了巨大影响,不到一年的时间,便与瑞芯微和全志平起平坐,三分天下。Digitimes数据显示,2014年季度大陆平板应用处理器供应商出货,瑞芯微、联发科、全志占比分别为28.9%,25.3%和23.5%,占据了近八成的市场份额。

    新旧产品交替快 瑞芯微仍居首位

    因市场需求转淡,新兴市场客户需求停滞,连带影响到2014年季度瑞芯微出货减少23.8%。由于其产品线布局稳固,新旧产品交替快,产品特性符合市场需求以及ARM公司的大力支持,出货量维持在800万颗左右,在2014年季度平板电脑AP大陆市场占有率达28.9%,排名。

    瑞芯微的产品在架构上已经全面转向Cortex-A9,基于Cortex-A9的RK3168、RK3188、RK302X、RK292X出货持续提升。低阶产品则从基于Cortex-A8的RK290X和RK291X,转移至基于Cortex-A9的双核RK292X系列产品,加速了Cortex-A8架构的淘汰。按照出货比例观察,2012年推出的Cortex-A8低阶产品已经几乎都退出平板电脑市场,目前主要供应低价盒子。

    在2014年季度的出货统计中,瑞芯微旧款Cortex-A8核心相关产品出货占比仅剩5%。作为取代Cortex-A8的低阶单核Cortex-A9产品RK292X系列季总出货达16%,成长速度相当快。RK302X包含RK3026和RK3028两款型号,因为其价格低廉,性能均衡,相当受市场欢迎,季度出货占比达33%。基于28nm制程的双核Cortex-A9的RK3168,主打中低阶市场,季度出货占比22%。RK3188定位中高阶市场,四核Cortex-A9,因其性能优秀,获得了众多品牌客户的采用,但整体出货量仍有限,仅占14%。

    今年CES上,瑞芯微推出了采用四核Cortex-A12架构的RK3288,主频1.8GHz,首次导入Mali-T764图形 芯片 ,具备4Kx2K分辨率的H.265的硬解能力,直指高阶平板电脑和机顶盒等超清画质影音应用,借此跨足家庭娱乐市场,扩大全球市占。

    瑞芯微副总裁陈锋透露,下半年该公司还将推出64位的处理器方案,提供客户更多的设计选择。在ARM公司的大力支持下,瑞芯微在平板AP技术的道路上,与国际主流厂商的差距越来越小。

    通话平板助力联发科首超全志

    虽然淡季市场需求减弱,但通话平板的需求不退,加上从全志夺得通话平板的市占,联发科2014年季度平板电脑应用处理器出货与前季持平,年增达250%,整体出货首超全志。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻