来源:DIGITIMES
时间:2014-05-09
安谋(ARM)公布处理器权利金营收仅成长3%,该公司指称,是受存货调整因素影响。据SeekingAlpha网站报导,高通(Qualcomm)采ARM架构的64位元移动应用处理器(AP)快2014年下半量产,该期间将让推出新产品的英特尔(Intel)抢走一定市场。
安谋营收成长主要来自授权金(licensing fee),在2014年第1季,安谋新增6家授权公司共26项处理器授权,主要是采64位元ARM架构的苹果(Apple)A7处理器表现,多数公司因而纷纷开始采用ARM架构。
另外,高通推出的多款64位元AP,也与过去32位元处理器不同,分别采用安谋Cortex A53或A57 64位元核心,凸显出处理器制造商须加紧采用64位元AP的紧迫性。
在授权领域表现突出的安谋,让其生态系统前景看好,但部分因素造成短期冲击也不容忽视。例如高通64位元处理器须至2014年下半才正式量产,安谋也指出,其伺服器处理器须等到2015年才会全面量产。
这段空窗期间的存在,等于可让对手英特尔(Intel)趁虚而入,在平板与智能型手机市场上将对安谋造成冲击。英特尔在世界移动通讯大会(MWC 2014)上,宣布将推出Merrifield智能型手机处理器。
Merrifield是Bay Trail处理器分支,适用智能型手机,且采英特尔22纳米FinFET制程生产,目前市面上虽未出现搭载该处理器手机,但据传英特尔已与华硕与联想合作。
分析师指出,Merrifield定价将与Bay Trail平板处理器相当具有破坏力,目前英特尔已预计2014年平板销量目标订为4,000万台。由于安谋在智能型手机与平板芯片市场市占率分别占95%与50%,分析师认为英特尔推出新产品的消息,将对安谋造成的冲击应该有限。
不过,由于英特尔积极进军移动装置市场,也可能让ARM架构处理器的销量成长大幅减少,甚至持平。
安谋目前也与开始在其他领域展现兴致勃勃企图心。其在伺服器与微控制器(Microcontroller)市占率仅不到1%与22%,因此也传出预计2015年将在伺服器推出产品,并进军微控制器市场。
对英特尔来说,当然不会任由市场流失。该公司资料中心部门(DCG)与物联网部门(ITG)2014年第1季分别成长11%与32%。
英特尔x86架构对开发商而言已相当熟悉,新成立的物联网部门也反应出智能型装置并非只有一般功能,种种因素让英特尔x86架构在该领域将更具发展性。
对ARM架构处理器生态系来说,遭遇对手英特尔的攻势,在2014年虽然难以毫发无伤、全身而退,但未来表现仍然可期。
待到2014年底,市场将陆续推出ARM架构64位元处理器,此外,高通已宣布4核Snapdragon 810将采20纳米制程,而快2014年底或2015年初,采ARM架构的芯片厂也将开始14纳米FinFET制程,对安谋来说,短期的阴霾将烟消云散。