处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

赛普拉斯的USB解决方案助力intelliPaper

赛普拉斯的USB解决方案助力intelliPaper
来源:EEWORLD 时间:2014-05-08

    将纸片转化为USB闪存。

 

    赛普拉斯的高集成度、超小型enCoRe™ V USB微控制器促成数字技术与纸张的独特联姻。

    赛普拉斯半导体公司日前宣布,其enCoRe™ V USB控制器(MCU)为intelliPaper的创新智能纸产品赋予数字内容存储和USB连接能力。赛普拉斯与intelliPaper密切协作,为之提供超薄封装的enCoRe V器件,使intelliPaper能将其直接植入普通的纸中,然后可以将其折叠,以获取USB连接能力。经过这样处理的智能纸张可以用于智能名片等场合,将数字化的联系方式和产品手册等含有链接的数字内容存储在一起。高集成度的enCoRe MCU无需其他外部元件,同时满足intelliPaper产品所需的独特的外观尺寸要求。

    enCoRe意为“精简元件数量(enhanced component reduction)”。该器件内含赛普拉斯获得专利的较少晶体振荡器(crystal-less oscillator)和集成的上拉电阻,以减少元件数量和材料清单成本。系统内的可编程enCoRe V MCU拥有10-bit ADC、具有模拟EEPROM能力的闪存 ,以及8个USB端点,因而能有相当的设计灵活性。该器件还可以进行应用及固件的定制化。

   intelliPaper总裁兼CEO  Andrew DePaula说:“开发intelliPaper产品的时候,我们试图寻找小尺寸的全集成USB解决方案,而赛普拉斯的enCoRe V微控制器非常完美。同时,赛普拉斯的解决方案给了我们极大的灵活性和定制化能力,催生了可靠的intelliPaper产品。”

    赛普拉斯数据通讯事业部全球营销高级总监Jayant Somani说:“每当有intelliPaper这样真正的创新型客户充分发挥我们的USB解决方案的各项特长时,我们总是感到很高兴。这款设计展示了赛普拉斯enCoRe USB微控制器所具有的集成度、灵活性、小尺寸封装方面的组合优势,使得数字生态系统中独特的产品概念得以实现。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22189次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15970次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次