来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-07
OFweek 太阳能光伏网 讯: 一、行业及公司新闻
1、GBII:2014年Q1锂电池产量同比增长22%,锂电设备产值同比微增6%。GBII统计,2014年季度锂电池产量达6.4亿GWh,同比增长22%,从应用终端来看,移动设备仍然是锂电池需求端,总共5.3GWh,占比达到83%;而应用于电动自行车和电动汽车的动力锂电池为0.64GWh,占比10%;储能锂电池产量为0.46GWh,占比7%。预计2014年将新增产能8.8GWh。
同期,锂电池设备销售产值(含税)为9亿元,同比2013年同比增长6%。其中,涂布机、分容检测、辊压机及搅拌机的产值分别为2亿元、2亿元、1.2亿元及0.8亿元。
2、2014年中国通信基站用锂电池调研报告。2013年中国通信锂电池市场规模从2012年5亿元增长至13亿元,同比上升160%。随着锂电池价格下降,相比铅酸电池的性价比提高,锂电池在通信基站的应用将逐渐增长,预计到2015年通信锂电池市场规模将增长到25亿元。
3、2024年特斯拉电动车全球隔膜用量将达3.4亿平方米。特斯拉预计2014年ModelS电动轿车的销量将达3.5万辆,到今年年中,每周的产量达到1000辆,这意味着该公司的年产量将接近5万辆。每辆特斯拉电动车平均使用7500个18650电芯,每个电芯隔膜使用量为0.09平方米,预计2014年特斯拉电动车的隔膜用量为3375万平方米。到2024年,特斯拉电动车的全球隔膜用量将达到3.4亿平方米。
4、比亚迪:2015年电池产能或扩十倍达15GWh。比亚迪年产6.5Gwh的电池厂也许将在今年年底或明年年初建成,到2015年底电池年产能或将扩大到10到15GWh,目前比亚迪电池产能为1.6GWh/年。
5、台湾昱晶一季度营收额42.87亿新台币,净利2.44亿新台币。昱晶一季度合并营收额为42.87亿新台币(1.41亿美元),毛利率12.4%,净运营利润额3.53亿新台币,净利额2.44亿新台币。
6、台湾茂迪2014年Q1营收额59.85亿新台币,净利1.53亿新台币。茂迪一季度合并营收额59.85亿新台台币,毛利率8.66%,净运营利润额2.35亿新台币,净利额1.53亿新台币。
7、赛维LDK斩获 硅片 订单,海外债务重组迟下月初有结果。赛维LDK表示目前公司临时清盘人正在就债务重组方案细节与债权人进行磋商,海外债务重组正在稳步推进,预计本月底或下月初将有结果。近日公司先后斩获了我国台湾 光伏企业 ——升阳光电、昱晶能源的765MW、850MW硅片订单,合计达到1.615GW。
8、斯巴鲁在美推全新纯电动车年底将发新车计划。
二、公司公告
1、杉杉股份:2013年年度业绩说明会会议纪要公告。13年正极材料快速增长原因:三元材料产销增幅较快,销量占比在上升;正极、负极、电解液三块业务产能利用率均已很高;负极材料价格未来平稳下降,技术路线人造、天然石墨混合;面对产能过剩,一是不断推出新产品,二是实现规模效应,降低生产成本。
2、比亚迪:关于独立董事辞职的公告。
3、猛狮科技:2014年第二次临时股东大会决议公告。
4、汇川技术:2013年年度权益分派实施公告。
5、天顺风能:2013年年度股东大会决议公告。
6、恒星科技:关于办理资产抵(质)押登记的公告。
7、当升材料:关于归还募集资金的公告。
8、浙富控股:关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告。