来源:电子工程世界
时间:2012-07-23
2012年6月5日 北京讯 — 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“ 瑞萨电子 ”)今天宣布开始在中国推广基于RL78/I1A微控制器(MCU)的新款DC/DC LED控制评估板。RL78/I1A MCU系列的5款专用标准产品(ASSP)面向照明应用。RL78/I1A DC/DC LED控制评估板 让系统设计者能够感受到面向LED驱动器开发、基于MCU的解决方案的各种优势。他们还能学到LED恒流控制和各种利用照明专用RL78/I1A MCU进行调光的方法。
该评估板的一个重要特性就是采用了全面且简便易用的软件GUI工具 - 面向HCD的Applilet EZ - 的新版本。面向HCD的Applilet EZ轻松实现了LED照明系统的图形配置,同时还为RL78/I1A MCU生成了预编译C代码。它让系统设计者只需利用一根USB电缆即可对目标器件进行编程。利用面向HCD的Applilet EZ软件工具,他们可以在几秒钟内为DALI和DMX512生成通信协议堆栈。面向HCD的Applilet EZ可以从网站上下载。
该评估板基于带有64KB Flash存储器的38引脚R5F107DE器件。它利用工作频率为64MHz的16位PWM定时器实现了高效电路,演示了采用降压转换器拓扑的可编程3通道LED恒定350mA电流控制,设为抖动功能时可以进一步提高平均分辨率(低于1毫微秒)。该评估板还在芯片上集成了大量专用模拟外设,例如可编程增益放大器和比较器。该器件独特的内部架构缩小了代码尺寸,并且释放了CPU空间以便在后台执行其它指令。
该评估板支持4种调光接口,表明了该解决方案的灵活性。它们包括DALI、DMX512、IR远程控制和模拟音量。
利用CubeSuite+调试器,RL78/I1A DC/DC LED控制评估板可以通过USB接口支持板上调试功能,从而消除了对其它硬件的需求。它实现了Flash编程,支持标准调试功能,例如代码执行、单步进、软件断点和存储器操作。此外,该评估板还支持利用E1仿真器进行调试。整套CubeSuite+集成式开发环境也可以从瑞萨电子网站上下载。
定价和供货情况
将于2012年6月开始供应瑞萨电子新款评估板,单价为170美元。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
RL78/I1A DC/DC LED控制评估板的主要技术规格
• RL78/I1A微控制器
• 产品编号:R5F107DEGSP
• 38引脚、64KB Flash存储器、4KB RAM、4KB数据Flash
• LED通道
• 3通道:板上RGB LED
• 电流:350mA/通道
• 调光接口
• DALI(数字可寻址照明接口)
• DMX512
• IR远程控制
• 模拟音量
• 电源接口
• 5V / 2A DC
• EIAJ RC-5320A型
连接器
• 复位软件
• 调试接口
• USB mini-B调试I/F
• E1调试I/F(未安装
连接器
)
•
PCB
尺寸(cm)
• 11.5W × 6.5H