处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

笔记本电脑用LED背光组件的设计方案

笔记本电脑用LED背光组件的设计方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-20

中心议题:  * LED 背光组件光学设计     *  LED背光组件电路设计     *  LED背光组件结构设计
解决方案: 采用STAMPER 技术

1 .光学设计

1.1 LED 光源

背光模组的作用是把点光源发出的光通过漫反射使之成为面光源。为了得到合格的面光源,首先要选择合适的LED,通常应用到笔记本电脑背光组件的LED 的规格为3014.通过预设白场光度指标,结合对液晶屏、光学膜等影响因素的研究分析,完成对整个背光源所需光通量的计算。根据计算的光通量,结合LED 的光学特性计算出所需LED 的颗数。

1.2 LGP 设计加工

采用STAMPER 技术,一体成型射出导光板,减少印刷环节,较少印刷污染。以模具射出形成网点,入射面设计能破坏光源的全反射,并控制光源射出导光 板面角度的分布,网点数量的多少对光源做有效的控制。网点可随模具任意设计形状,若网点为极小的平滑镜面,可使光在网点及导光板内部的损失减至小,应用光学设计软件进行网点设计。图1 所示为模拟的背光组件的亮度均一性。



2. 电路设计

在侧光式背光组件中, 应用长条式的LEDlight- bar 作为整个组件的光源,LED light- bar 采用白光顶发光LED.以某机种产品为例,单颗功耗:3.2V×0.02A=0.064W.整个light- bar 功耗:0.064W×42=2.69W.LED 背光源电路设计主要包括发光条设计和驱动控制电路设计,驱动电路采用一款DC/DC 恒流驱动芯片,对发光条进行恒流驱动。图2 所示为LED light- bar 的驱动原理图。



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次