虽未被新款小米机Mi3S所采纳,NVIDIA Tegra处理器的业绩将会受到影响,但Tegra处理器在游戏主机市场中找到新的天地,加上NVIDIA即将推出的Shield 2掌上型游戏机,分析师仍乐观看待NVIDIA发展性。
自2013会计年度第4季(2013年10月28日~2014年1月26日)的财报看来,花费NVIDIA许多时间所开发的Tegra系统
芯片(SoC)销售数字并不乐观,营收大幅滑落37%。
原先支撑Tegra营收的旧款小米机Mi3,分为2种处理器版本,分别是NVIDIA Tegra 4处理器与高通(Qualcomm)的Snapdragon处理器。但近小米机宣布新款Mi3S Android手机将不会采用Tegra 4i处理器,Seeking Alpha网站认为此消息对于Tegra的销售状况无疑是雪上加霜。
分析师指出,年营收超过120亿美元的小米机对NVIDIA的营收来说相当重要。雄心勃勃的小米机,其创办人雷军表示2014年的目标为拓展小米机到进入国际市场,包括菲律宾、巴西、印度等10个国家。如果搭载Tegra 4处理器的旧款小米机能顺利拓展到海外市场,仍然可以为NVIDIA带来获利。
虽然目前已有法国Wiko Wax手机搭载Tegra新款4i处理器,但无法带来如小米机所能提供Tegra处理器相同规模的收入。不过分析师指出,目前NVIDIA所进行的几个游戏主机案子,或许能够补起失去小米新机的缺口。
全球第三大平板电脑厂华硕,正计画推出小型游戏主机。代号为Game Box的游戏主机,采Android作业平台,将会搭载Tegra 4处理器、8GB储存空间及2GB存储器。
看好华硕拥有丰富国际市场经验,并已在全球建立好配销通路,加上雄厚的资本,分析师认为华硕可顺利的将Game Box行销到全球,并将会表现得比搭载Tegra 3处理器的Ouya游戏主机更加亮眼。
大陆跨国大型企业中兴通讯也采用Tegra 4处理器搭载于其装置中。中兴通讯与大陆游戏开发商第九城市合作开发出搭载Android 4.3作业平台的游戏主机FunBox。
另一家大型OEM厂华为,也是为其即将上市的Trod游戏主机搭配Tegra 4处理器。这款采Android平台的游戏主机在2014年的CES展上初次登场。华为表示这款游戏主机不但能提供Android游戏服务,更能够玩部分PC、Sony Play Station 3以及任天堂(Nintendo) 2DS的游戏。
由电竞周边开发商Mad Catz所推出的MOJO为另一款Android游戏主机,采用1.8GHz 4核心处理器Tegra 4,并支援1080p的HDMI 输出。与其他大陆厂牌游戏主机的不同点在于MOJO已预载Google Play,可直接下载游玩Android游戏。
除了靠其他制造商的游戏主机带来新的营收机会,据报导,在评测软体安兔兔上流出NVIDIA Shield 2掌上型游戏机的测试机资料,可猜测即将上市的Shield 2将会搭载Tegra K1处理器。
上一代NVIDIA Shield掌机销售数字并不理想,但Shield 是一款可显出Tegra K1效能的测试装置。如同其前一代一样,Shield 2同样提供游戏加速串流(GameStream)技术,让玩家可以远端连结至电脑,并启用个人电脑游戏的串流,便能在掌上型装置上玩电脑游戏。
为了能够利用游戏加速串流的功能,分析师认为Shield 2将与前代一样,掀起游戏死忠爱好者更新他们桌上型电脑的绘图处理器(GPU)的欲望。
除了使用在游戏主机上,在其他应用方面,Tegra K1处理器也能提供相当充足的效能。以联想所推出的ThinkVision 28为例,便是一款搭载Tegra K1的一体成形电脑(AIO)。
分析师表示,如果联想能顺利在市场上推动这类型的产品,也许将会刺激其他制造商也采用Tegra K1做为家庭娱乐电脑中心的配备,进而增加NVIDIA Tegra销量。总括而论,虽然流失智能型手机或平板电脑的客户,但仍可期待NVIDIA有亮眼的表现。