• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI的 Code Composer Studio™ IDE v6 上市

来源:EEWORLD
时间:2014-05-07

分享至:

    提供了全新的应用中心、简化的用户界面与智能学习工具。

    德州仪器为开发人员提供了一个统一的集成开发环境 (IDE),从而能跨越其广泛的嵌入式产品组合来提高代码质量,缩短开发时间并提升客户体验

    2014 年 5月 5 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 推出其版(第 6 版)的 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE),旨在能始终如一地提供资源,使软件开发变得轻松并降低附随成本。基于广受欢迎、符合业界标准的版开源 Eclipse 软件框架,Code Composer Studio v6 可提供许多更新、功能和集成式工具,以便使软件开发体验更轻松。运行在 Windows 和 Linux® 操作系统上,Code Composer Studio v6 能用于许多不同的许可配置(包括一些免费的选择项),从而可降低嵌入式设计的起步成本。此外,Code Composer Studio v6 还同时兼容于 TI 广泛的嵌入式处理产品组合,包括微控制器 (MCU)、基于 ARM 的处理器和数字信号处理器 (DSP)。

Code Composer Studio v6 有什么新特性?

    Code Composer Studio IDE v6 的新特性是作了几处更新,以简化使用并减少开发时间:

• 创新型智能“应用中心”可提供功能并免费集成 TI 的其它软件套件。开发人员可只安装自己在开发时需要的功能,不过在必要时他们也可灵活添加其它应用。可用的软件套件示例包括 TI-RTOS、MSP430Ware™、C2000™、controlSUITE™、TivaWare™、图形用户界面 (GUI) 编辑器、用于 SitaraTM AM335x 可编程实时单元 (PRU) 的 C 语言编译器等。
• 全新的“简单模式”使开发人员能精简用户界面,只剩下基本功能。这使得新设计人员能快速适应开发环境并在随后启用其它功能。
• 提供了优化器助手 (Optimizer Assistant) 和超低功耗“顾问” (Ultra-Low Power Advisor) 等增强型学习工具,以提高性能,优化代码大小并降低功耗。

Code Composer Studio v6 的其它特性与优势:

• 可利用现有的 GCC 代码。除 TI 开发的高度优化型 C 语言编译器外,Code Composer Studio 还集成了用于 MSP430 MCU 的 GCC 发行版本以及 ARM®。这就允许开发人员在使用 TI 平台时能轻松利用他们现有的 GCC 代码库。
• 可利用版的 Eclipse 来确保能与提供的配套产品兼容,并能更轻松地实现与 Code Composer Studio v6 的协同工作。1,200 多种第三方插件可支持产品开发(包括静态代码分析、源代码控制、建模和脚本开发)。开发人员可访问 Eclipse 环境中添加的特性和功能(1000 多种提供的列项)。
• 可利用 Energia — 全新的集成开源软件框架。Energia 可提供易于理解的应用程序界面 (API)、抽象库和直观库以及一个活跃的社区。Energia 的所有这些特性使工程师、制造者和学生能轻松开始创建基于 MCU 的项目和应用。然后,用户能很容易地从 Energia 发展环境过渡到功能齐全的 Code Composer Studio IDE,以调试代码并利用 TI 其它的软件套件。
• 可借助卓越的代码开发环境和先进的编辑器(具有如下功能:代码完成、代码折叠、局部源更改史、标记以及将任务与源行关联起来的能力等)加快设计和故障排除的速度。
• 多处理器调试功能可智能化地管理多个内核(即 TI 的 Keystone 处理器)的状况和信息,当每个内核均需要其独立的调试程序时不会产生混淆。
• 可通过调试服务器脚本界面自动化地完成常见任务(如代码验证和分析)。




供货情况
    当使用具有一个集成调试接口的开发板或使用超低成本的 XDS100 调试探头时,可提供 Code Composer Studio 的免费许可证。MSP430 用户可使用代码大小限制为 16KB 的免费许可证(附 TI 编译器)或代码大小无限制的免费许可证(附 GCC)。现已开始提供 TI 所有嵌入式处理器的白金正式许可证。此外,对于不需要 JTAG 调试程序的 Linux 和 Android 应用开发人员,Code Composer Studio v6 也是免费的。立即下载。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 数字信号处理器 e络盟 贸泽 大联大

更多新闻