来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-06
OFweek 电子工程 网讯:市调机构IC Insights近日公布了2013年度半导体行业报告,其中一节介绍了五大微处理器(MPU)厂商,排名和趋势都有点意思。
首先,微处理器是整个半导体行业中规模的产品类别,2013年销售收入586亿美元,占全部IC销售的22%。
其次,移动浪潮也在席卷微处理器。智能手机比例从22%来到了25%,平板机也比例从4%升至近6%,而传统的PC、服务器、嵌入式则从74%大幅下滑至69%。
Intel 2013年微处理器收入363.25亿美元,继2012年减少1%之后再次下跌了2%,但是市场份额依然高达62.0%,傲世群雄。
换句话说,微处理器行业每产生3美元的收入,就有将近2美元进入了Intel的钱包。
高通取得了29%的迅猛增长,68.84亿美元占据市场11.7%,同时三星(包括为苹果制造的)14%的增幅也挺猛,48.50亿美元占据着8.3%。
这两家都是移动称王,不过想掀翻x86霸主还遥不可及,二者份额合计才整整20%,勉强只有Intel的四分之一。
AMD 28.31亿美元位列第四,两年连续减少21%,是惨的一个,份额为4.8%,而之前两年分别为6.4%、8.2%。
面对移动 芯片 的冲击,x86双雄采取了截然不同的策略。Intel继续坚守x86,通过更新的工艺、更新的产品力图在平板机、智能手机、物联网等各个领域打开局面,AMD则放下身段拥抱ARM,今年就会推出64位ARM架构的服务器芯片。