来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-06
OFweek 电子工程 网讯:现在来提Intel Skylake处理器,相信谁都很陌生,毕竟该处理早也要到明年年底才有可能问世,而且今年一代Haswell继任者的Broadwell也还未发布,不过 芯片 巨头早就规划了未来。日前,一张有关英特尔下下一代架构Skylake芯片组的演示文稿突然被曝光到了网络上。
根据这张曝光的Skylake芯片组幻灯片来看,英特尔的线路图变得更加奇怪了,因为英特尔似乎并没有决定究竟哪个时间段发布新品,只提到了2015年。按正常来说,去年夏天发布Haswell芯片的英特尔,按理说今年夏天轮到Broadwell,再接着明年到Skylake。或许由于重心转至移动领域,今年Broadwell推迟到了2014年底,Skylake变得无法确定了。
不过,从线路我们看到了其他重要的信息,包括第六代Skylake处理器相应的芯片组信息。100系列(Series)芯片组将整合9系列现在的所有功能,并进行一些改进和升级,支持四种不同的处理器类型,首先是桌面平台LGA封装SKL-S,在接下来是BGA封装的SLK-U(超低功耗的)、SLK-Y(紧凑型台式机和一体机)和SLK-H(笔记本电脑)。
有意思的是,英特尔100系列芯片组原生支持DDR3内存,但仅SLK-H类型产品支持DDR4内存。另外,芯片组将集成下一代升级版Thunderbolt的控制器“AlpineRidge”,传输速度达40Gbps,更重要的是,还会整合"SnowfieldPeak"Wi-Fi和蓝牙,原生支持"DouglasPeak"WiGig和"PinePeak"WiGig,整合XMM726x4GLTE控制器、CG2000GNSSGPS和"Jacksonville"千兆有线以太网控制器。
英特尔100系列芯片削减了很多以前芯片组所具备的功能,因为新的Skylake处理器已经集成了很多东西,包括核显和内存控制器等,同时加入了触控控制器,减少触控组件的成本。如不出意外的话,2015年年底Skylake芯片将正式登场,真正普及之时已经到了2016年。
ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。