来源:电子工程世界
时间:2012-07-20
半导体制造微影设备大厂ASML (艾司摩尔)(ASML-NL)第2季获利优于市场预期均值近4%,尽管面对日本晶片制造设备业者Nikon Corp.(7731-JP)等挑战,但 ASML 透露,正密切与大客户讨论注资合作议题,因此看 2013年业绩 「会不错」。
ASML三大主要客户为 英特尔 (INTC-US)、台积电(TSM-US)(2330-TW)、三星(Samsung Electronics Co.)(005930-KS)。
业内人士指出,在台积电法说前夕,ASML预告2013年业绩暗示着与大客户10%股权协商似有「新进展」。
ASML财务长Peter Wennink表示,预计今年下半年销售平稳,而2013年则看来「会不错」。
由ASML发起的筹资合作计画投资已邀约向台积电、三星招手。业界指出,目前台积电、三星还各有大约一个月可以考虑要不要入股。
但ASML在周三财报会议上指出,也正密切与「其他」客户商讨注资合作事宜,以支应新一代技术研发的庞大资金需求。
ASML筹资计画也将用来开发可用于450mm 晶圆的氟化氩(ArF)、浸入式氟化氩(ArF immersion)和氟化氪(Krf)微影系统,预计快2018年可就绪。
英特尔已经买下ASML的15%股权,ASML执行长Eric Meurice强调,英特尔的「支援」不会改变该公司EUV 技术蓝图。
晶圆双雄今天大盘反弹,联电早盘涨逾1.6%;下午将举办法人说明会的台积电,今天早盘股价站回年线,跃上5个交易日的高点,成交量更名列大盘前茅,惟股价位阶仍在贴息阶段。