来源:电子工程世界
时间:2012-07-20
北京时间7月19日消息,据台湾《电子时报》报道, 英特尔 计划在2013年4月发布下一代8系列 芯片组 和Haswell处理器。
虽然当前Ivy Bridge处理器和7系列芯片组刚刚在今年4月发布,但第三季度的PC需求相当疲软,主板制造商认为,Ivy Bridge处理器的出货量将在今年第四季度达到顶峰。
由于消费者可能会在明年季度开始等待Haswell产品,来自主板制造商的消息指出,Ivy Bridge可能会成为英特尔的 笔记本 平台,成为近几年来生命周期短的一个平台。
Haswell将采用22纳米制程工艺,使用改善过的架构,接口将由LGA1155改为LGA1150,计算和图形性能将得到极大加强。由于LGA1150并不向下兼容,所以消费者必须购买采用8系列芯片组的主板才能匹配新处理器。
2013年4月,英特尔将首先发布性能级和主流级Haswell处理器,并将发布Z87和H87芯片组取代现有Z77、Z75和H77芯片组,入门级H81芯片组将在明年6月发布,取代现有H61芯片组。
企业芯片组方面,英特尔将发布Q87、Q85以及B85,其中Q87也将支持英特尔的博锐(vPro)技术。