处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Power+One高效100kW太阳能逆变器解决方案

Power+One高效100kW太阳能逆变器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-19
Power One 提供的 PVI-CENTRAL系列光伏逆变器具有高达95.8%(95% CEC)的效率,330~600VDC的宽MPPT工作范围,在高温下可实现了满功率。欲了解如何使用该逆变器实现低成本的太阳能光伏发电系统,请看本文报道...

Power One PVI-CENTRAL系列包括PVI-CENTRAL-50-US-208、PVI-CENTRAL-50-US-480、PVI-CENTRAL-100-US-208、PVI-CENTRAL-100-US-480,图1为PVI-CENTRAL系列光伏太阳能逆变器的外形图。



主要特性:
高效50kW~100kW逆变器
Aurora® 并网中央逆变器提供了独特的、超高效率、容易安装设计、长使用寿命和极具竞争力的初始购置成本组合,并且大幅提高了太阳能设备的投资收益率。

业内的特性和性能
高效率提供了更多能源 - 高达95.8%(95% CEC)
主/从配置(100kW模型)将模块故障损失降至低
降低了噪声(超低可听噪声):开关频率超出了可听范围(18kHz)

无与伦比的应用灵活性
在高温下实现了满功率
宽MPPT工作范围:330~600VDC

业内公认的可靠性

安全防护等级为IP20的外壳
无需其它冷却系统,环境气流充足
并网运行符合国际标准要求
5年保修,可以选择延长至20年

容易安装设计
反极性保护将安装过程中接线错误引起的潜在损害降至低水平
面板安装LCD显示器为所有临界工作参数提供了实时更新
RS-485通信接口
面向各个50kW模块的集成式DC开关
可以轻松更换AC和DC端集成式保护(保险丝和OVR)
集成式AC磁断路器
反孤岛保护

在很宽的工作条件范围内实现了高效率
在额定输出电压下,PVI-CENTRAL-100逆变器能够实现高达95.8%的效率(CEC 95%)。右图展示了所有模型在3个分立MPPT-电压基准点处的业内性能和连续负载条件范围。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次