来源:腾讯
时间:2014-05-05
下一个在医学健康领域的重大创新,将会来自于硅谷。
通过谷歌、苹果及三星等科技巨头以可穿戴设备为平台,不断在健康领域的探索和创新,未来病人们将很快就会通过智能手表等设备将自己的信息传递给医生,并且实时测量身体指标及生物特征数据。而IT技术在健康领域的壮大,未来将可以让医生更加容易的监控患有慢性疾病患者的状况,同时减少患者特意跑到医生办公室还检测指标的次数。
“消费领域的健康医疗设备会加速该领域的发展,并且方便我们不断的搜集数量众多患者的身体数据。”南加州大学凯克医学院创始人、兼南加州大学人体计算机中心执行董事、心脏病专家Leslie Saxon博士表示。“而像苹果、谷歌和三星这样的公司,将拥有普通医药公司并不具备的科技能力,来让产品时刻与用户接触,对患者进行无微不至的照顾。”
产品呼之欲出
虽然这些科技巨头目前还没有在医学领域推出真正的产品,但是它们已经表现出了足够的兴趣。在去年12月苹果公司高管与美国食品和药物管理局进行了一次关于移动医疗应用程序的讨论,而苹果公司为了让自己的智能手表产品拥有相关的健康功能,还专门聘请了大量拥有医学传感器开发背景的科技人员。
而在FDA的日程中我们还看到,不仅仅是苹果,在去年该机构还会见了谷歌公司高管,并且讨论了涉及调节眼部健康及心血管功能的设备和应用。此外,谷歌公司还专门开发并且测试了一种特殊的隐形眼镜,通过对患者眼泪的成分分析进行血糖水平的监控。
后是三星公司,近联合了加州大学在学校里共同建立的一个专门的实验室用来测试和验证医疗传感器和数字医疗技术的应用。
“我们看到这些公司在产品的开发阶段采取了非常严苛的态度和方式,并且终将会被实际应用于维护健康和治疗疾病等方面。”加州大学旧金山分校医学院主任、信息学助理副校长及数字医疗创新中心负责人Michael Blum博士说道。
以Fitbit和Jawbone等为首的代可穿戴设备通常以搜集信息为主,许多消费者都会觉得非常有趣,并且它们会促进用户更多的锻炼身体。但是在心脏病这种重大疾病上,似乎并没有什么作用。
代可穿戴设备更注重市场而非科学
“它们很少是基于科学的角度出发,”Blum表示。“这些设备的出发点都是要考虑怎样才能在市场上获得成功,而这些产品和它们所使用技术的准确性并没有经过严谨的认证,并且没有科学证明是对健康有益的。”Blum指出。
“如果某款可穿戴设备需要被医生所接受,那么它的精度至少要达到99%,这样才能被实际应用于临床。没有经过准确验证的设备所产生的读数无法被病人和医务人员作为医疗行为的依据。而终将会被医学界用户所遗忘。”Blum说。“但是医生们非常欢迎这新一代的可穿戴设备,因为这些设备所产生的大量数据都可以被作为判定病症的新方法,所有判断的依据并非是基于传统的生命指标测量。”Blum继续说道。
来自波士顿儿童医学院肠胃病学家Michael Docktor博士表示,目前已经有大量的人在医院以外的时间通过可穿戴设备将日常生活中的健康数据发送给医生,因此目前已经形成了巨大的用户基础。而这也将非常有助于科技巨头们的产品在日常生活中搜集相关的医学病例。
“你并不需要经常连续使用和采集自己的指标来创建一个数据库,”南加州大学的Saxon表示。“如果你拥有范围的18岁人类心率和血糖活动的监测数据,那么这将是非常有用的东西,而这些数据在全世界范围内,甚至价值数十亿美元。”
虽然目前一些对科技领域嗅觉敏锐的医生已经开始尝试使用可穿戴设备,但是整个卫生保健系统依然还没有做好迎接的准备。而EHR系统建立之后,所有医生们就可以围绕来自病人访问中的存储数据,以可穿戴设备的数据进行补充。
“健康领域的IT技术仍然在不断发展,现在还别指望通过上传到谷歌或苹果的云服务器上就可以自动得出结果。”Blum表示。“医生们也要学着使用这些新技术,而并不是维持现状无法提高效率。”
数据与隐私问题
终,科技公司将会专注于大容量数据的处理,并且与医学公司进行良好的合作,为医疗生态系统提供用来分析的应用程序。“科技公司将不仅仅开发新的传感器技术,同时还要负责推出必要的分析工具。而他们将采纳具备医学背景或医生的综合建议,然后将这些应用逐渐推广到临床中。”Blum说。
不过目前一些医生和软件开发人员可能会选择特殊的应用程序来进行相关临床数据的分析,但是Docktor博士表示,对于患者的隐私问题同样值得注意。“尤其是谷歌公司,一旦推出医学工具和软件之后,真的也会成为黑客们关照的重点。目前谷歌已经针对适用于头戴眼镜装置的SDK工具包了。”
所有科技公司必须遵守HIPAA法案(健康保险携带和责任法案),在美国政府监督管理处的监督下安全的处理这些隐私数据的交换,尤其是在产品中。并且避免通过服务供应商等第三方来负责管理和共享数据。
“好的方式就是病人直接将数据发送给自己的医生,不过在具体的应用成功之前,谁也无法预料会发生什么事情。”他说。不过在经济利益的驱使下,科技公司也有可能将自己搜集的数据卖个第三方公司,而这种商业模式也进一步引发了关于隐私问题的讨论。即使数据直接通过个人的可穿戴设备读取,但是依然还会有泄露隐私的风险。
产品与数据的整合
“即使科技公司通过免费为用户提供服务而获得了大量的数据,那么一旦这些数据被出售,个人用户会得到科技公司的补偿吗?目前谁都不知道答案。但是如果真的有人打算通过在这方面大赚一笔,我还是建议仔细考虑一番。”Saxon表示。
当然,在发现这些数据的价值后,除了维护数据问题之外,还要面临人们在使用一段时间之后放弃使用的情况发生。而我们要做的就是让人们更加有兴趣的使用这些可穿戴设备来持续提供数据,并且也要让使用者从中获利。要做到这一定,就必须要加入上面提到代可穿戴设备中的一些功能,比如分析摄入食物的热量、锻炼消耗的热量等等,这样更容易吸引用户的兴趣。
另外Saxon博士还表示,数据和设备的整合也可以促进可穿戴设备的普及。如果能够从五种不同的设备上传数据到不同的服务器,然后人们通过一种应用程序或设备竟可以将数据汇总到一个地方。
因此,用户需要的就是一种经过精心设计、并且可靠的消费级产品,而这正是苹果、谷歌和三星公司所擅长的。“如果苹果公司推出的产品很丑,那么谁还会愿意使用呢?”Saxon说道。
现今的主流科技公司对医学领域已经产生了很大的影响,而可穿戴设备的加入更是改变了健康保健领域的工作方式。“我们目前已经开始要面对传统工作方式的转变,这将增加更多疾病预防的途径、更多的远程医疗技术及让患者在医院外也能够监测自己的指标。在正常的情况下,这可以节省患者绝大部分的时间。”Docktor博士说道。