处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

处理器厂抢市 无线充电IC商强打客制方案

处理器厂抢市 无线充电IC商强打客制方案
来源:新电子 时间:2014-05-04

    看好手机导入无线充电功能的市场前景,高通(Qualcomm)与联发科正积极开发,整合无线充电接收器(Rx)的应用处理器系统单晶片(SoC),有鉴于此,独立型无线充电晶片供应商,已计划以更具设计弹性的客制化方案,吸引手机厂青睐,并协助其强化产品差异,以巩固市场版图。

    飞思卡尔(Freescale)业务总监陈奎亦表示,处理器若成功推出整合Rx的SoC方案,的确可进一步节省手机内部空间与晶片成本,并席卷手机无线充电市场;不过,SoC方案在产品功能的差异化设计上,也将产生一定程度的限制。

    安富利(Avnet)应用工程师林威宇则指出,手机处理器若整合无线充电IC,将须通过电源安全相关认证,这是一项旷日废时的挑战,因此短期间内看到实际产品的可能性并不大。

    虽然手机处理器业者整合Rx的SoC方案,短期内看似难以产出,但若产品问世后,挟带低成本与体积优势,对于如德州仪器(TI)、飞思卡尔等Rx晶片厂商的冲击将迎面而来。对此,陈奎亦分析,手机厂若采用整合无线充电IC的处理器SoC,则只能依其规格进行产品设计,而且当多家手机厂采用相同SoC方案时,将使各家产品功能缺乏差异性。

    陈奎亦说明,面对应用处理器整合无线充电接收器的发展,无线充电晶片商将以提升客制化、效率与相容性加以应对。以飞思卡尔来说,可针对客户不同需求,提供量身打造的手机无线充电方案,例如同时整合Rx与发送器(Tx)在一个晶片上,即可让手机同时具备充放电功能,实现手机间互相分享电力的应用。

    安富利产品副理杨士纬认为,手机尺寸走向轻薄化是主流发展,因此Rx的整合也为大势所趋。高通与联发科整合无线充电IC与处理器,虽然将对手机Rx晶片供应市场造成冲击,然影响所及仅只于Rx及手机应用,尚不足以撼动整个无线充电市场,同时若新方案带动无线充电手机市场的成长,也将带给整个无线充电产业非常正面的助力。

    杨士纬解释,无线充电商机可涵盖所有须充电的电子产品,而手机仅是其中一种应用,相对于Rx市场,Tx与周边应用的商机更为庞大。因此,手机处理器SoC方案的出现,将提供更多选择以刺激无线充电市场成长,进而带动Tx应用需求,对于独立型无线充电晶片商的影响,只在于驱使业者更专注投入Tx应用发展,整体而言,无线充电前景仍然看好。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次