处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Lantiq语音电话芯片获得有线网关的设计认证

Lantiq语音电话芯片获得有线网关的设计认证
来源:EEWORLD 时间:2014-05-01

    参考设计将Lantiq的高性价比与语音线路解决方案带给Intel DOCSIS 3.0平台的千兆网速客户 。

     德国慕尼黑/纽比贝格——2014年4月28日 - 的宽带接入和家庭联网技术供应商领特公司(Lantiq)今日宣布:其DUSLIC™-xT语音线路解决方案已获得认证,被集成在基于Intel® PUMA™ 6系统级芯片(SoC)的有线电视线缆网关之中。需要特别说明的是,DUSLIC-xT驱动软件已经被集成到Intel的线缆产品软件开发套件(SDK)中,同时Lantiq的电话接口子卡(TID card)参考设计已经通过Puma 6 平台的兼容性测试。

    有线网关供应商可以利用该参考设计,或直接与Lantiq合作来把DUSLIC-xT集成在其基于Intel Puma 6的系统设计之中,Intel Puma 6是一种基于Intel® Atom™的、符合DOCSIS 3.0的SoC。它通过绑定多达24 个DOCSIS通道,可实现高达1.2Gbps的下行速率;并可通过绑定多达8 个DOCSIS回传通道,实现高达240Mbps的上行速率。

业内的话音解决方案

    DUSLIC-xT是一种单芯片编解码器/用户线路接口电路(CODEC/SLIC),它提供了客户端单路或双路语音线路连接所有必要的功能。它是一种专为实现外部用户端口(FXS,S端口)而使成本和占位面积得以优化的解决方案,FXS是支持模拟固定线路电话服务所需的接口。

其特性包括:

· 极大地降低了物料成本,通过去除重复的外部元器件(如电源转换和线路保护),使双路终端的端口成本低于30美分。

· 拥有市场上话音解决方案中低的功耗,它可帮助制造商满足严苛《欧盟委员会行为准则》(Code of Conduct)的要求,同时可采用更小的电源以进一步提升系统的设计和优化成本。

· 支持行业标准(GR-909)线路测试要求和附加的特有测试,如在没有联接手持机时用电子振铃检测来验证线路等。

    宽带网关中的标准电话线路接口仍然是下一代网络部署的重要组成部分。Lantiq DUSLIC-xT器件(单路和双路)是基于其服务于全球通信市场原始设备制造商(OEM)20多年经验汇聚出的顶尖产品。

评论

Intel服务提供商事业部产品和平台营销总经理Bob Ferreira评论道:

“为基于PUMA 6的网关提供Lantiq小型化和高能效的DUSLIC-xT,扩大了我们客户的设计灵活性,并使他们可采用业界广泛使用的话音线路IC之一。它是对我们为客户所提供的、用以设计有线网关解决方案的工具包的一个极好补充。”

Lantiq副总裁兼话音和电信产品业务线负责人Johannes Eiblmeier评论道:

“凭借世界各地超过9亿条的语音线路接口电路部署量,的OEM可依靠Lantiq来为这种极为重要的通信业务提供高质量和高性能,并降低设计复杂度。DUSLIC-xT是光纤到户(FTTH)应用中话音细分市场上的一种产品,而随着它通过了英特尔的设计认证,我们现在可以为连接到家庭的‘任何线路上的话音通话’提供我们相关市场的解决方案。”

供货

Lantiq的DUSLIC-xT和相关的参考设计现可供货。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次