• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

OLED电视迎国产厂商量产之时 价格迎拐点

来源: 广州日报
时间:2014-05-01

分享至:

    OLED电视“元年”开启。

  “只闻楼梯响,不见人下来”的OLED(有机发光二极管)电视终于迎来了国产厂商量产之时。记者日前从创维了解到,其55英寸OLED电视提前6个月量产,将于5月1日上市。作为首家批量销售OLED电视的国产厂商,创维为其命名为“有机电视”,且将价格一举拉低到3万元以内。与之呼应,全球面板商LGD透露,OLED面板良品率已经超过60%,OLED电视“元年”正式开启。不过,该类电视亦有众多市场竞争者,而且部分消费者担忧会成为“小白鼠”。

  OLED电视迎来价格拐点

  此前,因为良品率低、成本太高,率先发布OLED电视的LG、三星等推出的55英寸产品售价高达约6万元。使用前景堪忧、加之价格昂贵以及需要预订等待较长时间送货等,令消费者对其“敬而远之”。据LGD相关技术人士介绍,与2013年30%的良品率相比,目前OLED良品率已经达到60%~70%,预计明年将达到80%。良品率提升,加上由于不需要背光源系统,OLED面板在解决了工艺和规模量产等问题后的成本也会比目前的LED液晶面板低,因此彩电厂商有充足的动机加快OLED电视布局。

  毕竟,其售价可以更高。记者了解到,此次发布的55英寸OLED产品售价29999元,较同类产品售价低了近50%,但远高于同尺寸的LED电视。“市场上预售的OLED电视价格也从约6万元降低到4万元左右,OLED电视价格走向要看整体市场状况。”4月22日,LGD厂商人士如是向E天下记者称。

  不过,乐观的是,随着LG、三星的OLED电视价格松动,以及康佳、TCL、海信等国产厂商新品冲击,OLED价格不降也难。据DisplaySearch数据预测,2014年OLED电视市场销量将达到6万台,到2017年将超过150万台。“市场普及会在OLED电视售价仅高120%~150%时出现,目前只是加快了其降价的速度。”业内人士如此表示。

  OLED电视的竞争者们

  目前没有人会否认OLED电视是“下一代显示技术”的产品,但OLED要成为“王者”并非顺理成章。首先是彩电厂商对OLED电视的成本及市场预期不同,决定大家对其投入的积极程度。据主持IEC国际背光标准起草工作的刘卫东介绍,ULED在动态对比度、运动画面表现等方面可以比肩OLED,在功耗、亮度等方面比OLED有一定优势。目前ULED“液晶显示方法及液晶显示装置技术”已先后获得美国、欧洲的专利授权。并且在价格上,海信称其65英寸的4K+ULED产品仅为目前市场上55英寸OLED电视售价的50%。

  另一边,4K电视仍然是目前市场上受待见的产品。面板厂商与彩电厂商合作,将4K、曲面、高色域等原属于OLED面板的特征“移植”到了LED面板上。据媒体报道,中国台湾厂商友达光电总经理彭双浪表示,LED“挖潜”会将OLED在大尺寸电视面板市场上的风潮至少推迟好几年。

  除了在显示技术上较劲外,彩电厂商还智能化突进。4月17日,海信发布了VIDAA2智能电视,在一年前VIDAA电视“简单”的基础上,进一步强化聚合(“聚好看”)和社交(“聚享家”)功能。

  “至少在今明两年,市场上OLED电视仍将处在其他各类电视的围剿中。”中怡康品牌中心总经理左延鹊称。

  OLED电视到底好在哪?

  “以后被动发光的技术将被淘汰。”日前,国内某电视厂商负责人如此告诉记者,因为OLED电视可以“自发光”。由于采用主动发光技术,与目前市场上主流应用的LED液晶面板相比,其不需要背光系统,彩电因此能做到更轻更薄,同时主动发光还可以带来对比度、高色域等方面的画质提升。

  据自工信部数字电视标准符合性检测中心人士称,OLED电视在漏光、可视角度、对比度、色域、响应速度等方面均优于现有LCD液晶电视。据了解,这款国产55英寸OLED电视,采用了四色OLED技术,搭配四色图强引擎,画面对比度达到了100000:1,黑色更为纯正,拥有0.001ms响应时间,看运动画面毫无“压力”。记者还了解到,该款电视外观超薄,仅4.3mm厚,极窄边框也才1mm厚度。“首批上市的OLED电视能够满足用户的期望。”LGD相关人士向E天下表示。

  据悉,康佳、长虹、海尔等中国彩电厂商的OLED电视,多采用LGD的面板。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 二极管 贸泽 大联大 富昌

更多新闻