处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

日置(HIOKI)·泄漏电流测试仪ST5540应用实例

日置(HIOKI)·泄漏电流测试仪ST5540应用实例
来源:EEWORLD 时间:2014-04-30

     采用遵循标准的方法,可自动测量医疗器械的泄漏电流。


  
     本期将介绍的是安规类产品的应用案例。安规产品顾名思义是为了确保安全规范所必备的一种测试仪。

     生活中,我们所使用的家电等,如果没有经过必要安规测试,就会存在安全隐患,如果内部故障造成短路等,很容易发生触电事故,后果不堪设想。

     因此,需要在产品出厂前经过严格的安全测试,来保障使用者的生命安全。

     日置的ST5540泄漏电流测试仪专为安规测量度身定制,不仅可以使用于普通民用家电,还可以使用关于精密的医疗器械,下面就来介绍一下产品在实际应用中的要点。
   
要点
  
     首先,ST5540能够取代繁琐的电源极性的切换,能够自动测量正常状态和单一故障状态的泄漏电流。




     并且,标配符合IEC、UL、JIS等电气用品安全法的网络(人体模拟电阻),能够按照标准进行测量。


  
     能够记录30种的测量条件,一旦设置了条件,在以后的测量中能够把之前设置的条件从内存里面导出来。

方法
     实验中,可根据需要的符合的标准进行设置,选取内置网络预存的程序,开始对医疗设备进行检测,自动判断合格与否。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次