来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-30
OFweek 太阳能光伏网 讯: 光伏组件 制造商REC Solar ASA日前证实计划将其新加坡一体化工厂的产能扩张300MW,成本约为七千万美元。
REC Solar一直承担该工厂的消除瓶颈活动,以提高电池和组件产量,其包括收购额外的设备,预计将组件产量提高约100MW,使得2014年额定产量达1GW。
然而,REC Solar在其2014年季度财务报告中指出,管理委员会日前批准计划产能扩张至1.3GW,2014年资本支出为七千万美元,以收购两条额外的组件生产线。由于该公司预计在其去年重组和从REC Group分拆后保持无负债,该资本支出的资金将仅来自利润。
该新生产线还将包含技术升级,通过减少电池正面的效率损失,以及实施背面钝化过程,提高电池或组件的效率。
REC指出,产能扩张及技术升级将导致达到280W类别组件,条生产线在2015年季度开始生产,第二条在2015年上半年底开始生产。
该公司指出,季度四百六十万美元的资本支出主要归因于现有组件生产线的消除瓶颈,同时 硅片 生产线的消除瓶颈也在进行中。
对于其硅锭生产线消除瓶颈及升级将减少外包产品采购,同时通过其定向凝固工艺升级提高质量和 转换效率 。
财务业绩
REC Solar继续满负荷运营其新加坡工厂,并报告2014年季度收入为1.754亿美元,较上季度下滑3.9%,部分原因是由于中国新年降低产量以及火灾的小幅冲击。
该火灾已导致暂时关闭 太阳能电池 生产线六周,同时硅锭铸锭炉升级由于外包提高成本。
季度组件产量为225MW,并未受到火灾的影响。然而,此次中断在季度结束。
该公司报告,息税费前利润(EBITDA)为1620万美元,较上季度下滑11.0%。
REC Solar ASA首席执行官?yvind Hasaas表示:“我们正在我们主要的市场欧洲和日本经历良好的需求。与我们的合作伙伴一起,我们正在不断努力提高我们的产品供应,同时改善我们的市场形象。我们通过两条新的组件生产线扩大300MW组件产能将有利于推出新的技术,同时拓宽我们对客户群的产品供应。这对于我们在高端市场领域强化我们的地位是重要的一步。”