• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ST新款 STM32F3浮点数字信号控制器面市

来源:EEWORLD
时间:2014-04-30

分享至:

   中国,意法半导体宣布其新款的STM32F301/302/303系列微控制器已经量产,并可通过经销渠道订货。基于集成浮点单元(FPU)的ARM®Cortex®-M4内核,新产品具有出色的处理性能和系统芯片的集成度,针对注重价值的先进应用。



   作为市场上首个低于1美元并实现量产、集成FPU的Cortex-M4微控制器, 新的STM32F301基本型微控制器集成32KB-64KB片上闪存和16KB SRAM,让客户轻松迈入ARM®Cortex®-M4微控制器应用开发行列。STM32F302和STM32F303将闪存容量从32KB拓展至256KB。年底,意法半导体还将推出闪存容量高达512KB的STM32F3微控制器。

   STM32F3产品基于集成DSP指令集和FPU的72MHz ARM Cortex-M4内核,集成高性能模拟外设,为入门级混合信号控制应用设计人员提供先进的功能。该系列与STM32F0系列完全兼容,为客户提供一个统一的开发平台。STM32F303具有更为出色的性能(90DMIPS),所采用内核耦合存储器(CCM-SRAM)具有“程序加速”功能,执行闪存代码速度媲美频率超过100MHz 的CPU。

   新的低于30ns的模拟比较器,结合现在市面上ARM Cortex微控制器中采样快的5Msample/s 的12位模数转换器,新系列产品创下响应时间短的记录,适用于数字功率、声纳、电机控制、照明、无线充电器等控制敏感应用。超高速模数转换器支持过采样,在20ksamples/s下分辨率达到16位,在1.2ksamples/s下分辨率达到18位,从而提高了测量精度,特别适用于传感器数据处理、电能表和自动化仪器。在STM32F302/303微控制器中,USB-LPM(Link Power Management,链路电源管理)模式可降低设备连接功耗。

   除现有的STM32F303 (STM32F3DISCOVERY)探索套件外,开发生态系统还包括新的兼容mbed标准的STM32F302 Nucleo评估板(NUCLEO-F302R8),帮助工程师进行创新设计实验,快速完成原型设计。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 模数转换 Chip1stop Future Wpi

更多新闻