来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-29
OFweek 电子工程 网讯:4月23日小米虽然发布了三款新品,但是显然不是大家心里想的,而伴随着米3、魅族3的降价,是不是说明小米3S、魅族MX4要来了呢?一起来看看吧 !
小米3S
笔者在移动版小米商城中发现目前16GB版小米手机3的价格已经调整为1699元.
目前尚不清楚降价之后的小米手机3是和目前一样现货供应还是继续回到预约开放购买策略中,我们认为其继续现货供应的可能比较大。另外小米手机3的降价也意味着其继任者小米手机3S即将杀到,大家期待吗?
据爆料称:硬件方面,此前小米3S已经经过了多轮的曝光。据悉这款手机将采用采用5英寸1080p显示屏,搭载骁龙801四核2.5GHz处理器,内置3GB内存和16GB机身存储空间,提供一颗500万像素前置摄像头和一颗1300万像素后置摄像头,运行基于Android 4.4.2的MIUI V5操作系统,支持4G网络。
魅族MX4
日前,联发科在京举行了品牌发布会,在会上介绍了其全球首款八核LTE单 芯片 MT6595,并预计该芯片将在二季度出货。结合之前关于魅族将推出5款机型的新闻来看,魅族即将推出的低端机型或将成为MT6595的首发机型。
联发科MT6595采用四核A17+四核A7方案,八核可同时开启,支持FDD/TDD LTE网络,并兼容DC-HSPA+、TD-SCDMA以及EDGE网络。魅族即将推出的5款机型中将有一款采用该芯片,并且这将直接将魅族手机的售价拉低到一个新的价位。
5款机型中,魅族MX4仍是旗舰机型,目前普遍的消息指出MX4将采用高通骁龙芯片,放弃使用三星Exynos芯片,但更多的消息并没有,MX4将支持4G网络,这是必然的结果。此外有消息指出魅族将早于小米新机发布之前推出MX4,并且价格也将进入2000元内。