• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联发科战高通:MT6595对比骁龙800/805

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-29

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:联发科展示的全球首款八核LTE Soc处理器MT6595的解决方案,采用了2.2GHz主频的MT6595 Soc处理器,搭配6寸1080p屏幕,1300万像素的主摄像头,运行于Android4.4KitKat操作系统,支持TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA和GSM五种网络制式,媲美现有4G手机旗舰机型,有望再度引起智能手机市场的新浪潮。

    联发科技术长周渔君曾表示MT6595处理器在性能、功耗表现以及性价比上有信心超越高通骁龙800(MSM8974)系列,而高通要到下一代产品(MSM8084)系列上才有望赶上MT6595的脚步。

    全球首款八核LTE处理器MT6595由联发科于今年2月发布,MT6595采用28nm制程,由四颗Cortex-A7核心和四颗Cortex-A17核心共同组成了big.LITTLE架构,Cortex-A17主频可达2.1~2.2GHz,Cortex-A7主频则是1.7GHz,支持双通道933MHzLPDDR3内存,支持ARMHMP异构多任务处理技术,可实现PoP封装。

    在GPU方面,MT6595采用了PowerVRSeries6的图像处理器,具体型号为ImaginationPowerVRG6200系列GPU核心,与苹果的A7处理器中的图像处理器师出同门,性能方面不可小觑。官方技术资料现实,主频600MHz,可实现4K@30fps的视频录制以及4K@30fpsH.265格式的视频编码。其摄像头支持到2000万像素,支持WQXGA2560x1600超高清分辨率。

    在基带方面,MT6595支持LTERelease9Cat4版本,支持150Mbps的下载以及50Mbps的上传速度,支持TDD-LTE、FDD-LTE、DC-HSPA+42Mbps、TD-SCDMA、EDGE/GSM。同时MT6595是联发科首款支持5GWiFi802.11ac的平台,低功耗蓝牙技术当然不可少。值得注意的是,MT6595还支持无线充电技术。

    在多媒体方面,MT6595支持24位192kHzHiFi品质音频编解码,支持联发科技ClearMotion智能视频倍频技术,可将15/24/30fps自动倍频至60fps视频播放。

    另外MT6595还能够支持SGLTE和CSFB双卡双待,但MHL规范只支持到2.0即1080p@60bps的输出规格,低电压电池暂时不会被加入到支持列表中。

    关于安兔兔跑分的部分,联发科给出的答案是40000分以上,自然2GHz的超高频A17加上高频A7组成的“八核全开”,跑分绝对不会弱。

    关于魅族将采用联发科处理器的消息一直不断,近日iSuppli著名分析师王阳和电子行业分析师潘九堂先后在微博中披露消息称,在魅族研发的4G手机中,将采用MT6595八核处理器,预计今年第三季度推出。此前LG已经确定其本年度的旗舰机G3,抛弃一贯采用的高通骁龙系列处理器,将采用联发科MT6595八核处理器,令大众大呼震惊。

    目前红米手机选择的是联发科MT6589T四核处理器,红米Note选择了联发科MT6592T八核处理器,不出意外的话,4G版红米手机也将延续这一系列,选择联发科MT6595八核LTE处理器。预计4G版红米手机或于今年6月发布,具体应该等到三季度MT6595出货后上市。

    联发科MT6592在今年一度掀起了国内厂商陆续推出新机的小高潮,截止目前已有中兴、华为、酷派、TCL、小米、金立、vivo、青橙、优思等。今年推出的4G MT6595八核处理器 芯片 ,将有望打破4G高端机市场高通独大的局面,为联发科进军中高端市场,摆脱山寨名头再立里程碑。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 芯片 ICKey 云汉芯城 Digikey

    更多新闻