• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

东芝开发64核心嵌入式处理器+超高清0.8W

来源:电子工程网
时间:2012-07-17

分享至:
东芝 公司宣布,已经开发出一款低功耗多核心嵌入式SoC,整合多达 64个核心 ,是2008年上代产品的整整8倍,性能则提升了14倍。这颗处理器采用 台积电40nm LP工艺制造 ,1369针FCBGA封装,八层铜互连,集成875万个晶体管,内核长宽尺寸分别为15毫米、14毫米, 面积209.3毫米
32个核心在其中分成两个集群,每个集群面积7.4×5.7=42.18平方毫米,各自搭配2MB二级缓存,通过树状NoC(片上网络)连接。 处理器内还有硬件加速器、双通道DDR3内存控制器等等。
每个集群的电压为1.1V,频率333MHz ,每秒可执行1.5万亿个操作,比上代八核心型号快了14倍。

硬件设计加上 针对多媒体应用优化的并行固件 ,这种处理器的整体扩展性非常高,而 遍布整体个架构的节能技术 ,包括多级电源门控、时钟门控、东芝低功耗数据映射触发电路,使其功耗又特别低,比如说 MPEG-4/AVC、H.264 1080p/30FPS高清视频解码需要的还不足0.5W,即使4K×2K 15FPS超高清视频也不超过0.8W。
40nm工艺虽然不是先进的,但在此领域已经相当高级了,而且发展至今非常成熟,能效可比65nm工艺下提升多达40-50%。想想未来如果用上28nm……
东芝计划将这种低功耗多核心SoC和相关技术用于高性能超高清分辨率的图像处理和识别,当然在其它自动化和数字消费产品中也大有用武之地。

标签 东芝 64核心 嵌入式处理器 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻