来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-26
OFweek 电子工程 网:今年4月1日中兴发布了Grand S II,被誉为快的4G“天机”,其特点之一是支持5模17频,覆盖了TD-LTE、LTE FDD、TD-SCDMA、UTMS(WCDMA)、GSM网络。但因TD-LTE与CDMA无法共存的问题,中兴表示还会发布一款电信版“天机”。近日,据中兴手机商城运营经理王鹏表示,Grand S II电信版或将在五一期间现货发售。
中兴Grand S II
据悉,中兴这款电信版“天机”售价仍将保持1699元不变。但是不同于以往的材质,中兴电信版“天机”后盖的造型将采用金属材质,摄像头也由中间移到了右上角。
配置方面,Grand S II搭载了2.3GHz高通骁龙801四核
芯片
,采用5.5英寸1080P屏幕,拥有2GB内存和3100mAh容量电池,配置200万像素前置和1300万像素后置摄像头。另外,中兴Grand S II运行的是Android 4.3系统,并且提供全语音操控功能。