处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NXP可调光市电LED驱动解决方案

NXP可调光市电LED驱动解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-13
导言:推动LED照明市场发展的关键推动力是高亮度LED和智能LED控制器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临的主要设计挑战包括散热管理、驱动方 案、拓扑架构和已有的基础设施。要替代现有的可调光白炽灯或卤素灯光源,必须实现这样的一个电子灯驱动系统,它不仅可以与现有的调光开关一起工作,而且可复制现有光源的调光性能。



NXP(恩智浦) SSL2101 IC可以满足上述性能要求。此外,它还是一种高效的电源转换器。这是业内款集成这些能力的IC,它使得高亮度LED灯设计师能够以一种省成本和体积的方式集成电子电路,并从热权衡中获益。

LED特性

LED需要一个与白炽灯或卤素灯完全不同类型的驱动器。白炽灯表现为具备自稳定特性的纯电阻负载,LED则需要一个电流源。LED产生的光通量近似正比于流经该器件的电流。LED的正向电压随电流增加而增加,但随温度的上升而减少。在这方面,LED表现得象二极管。不过,在工作期间LED的正向电压(VF)是很大的。该电压与电子转化为光子时产生的能量(eV)相关,该能量又直接相关于光的颜色。此外,不同生产批次之间的VF值可以相差很大。

串行/并行配置

在大多数用LED替代现有光源的应用中,需要连接多个LED到驱动器上,因为单一的LED不能产生足够的光通量。LED可以采用串行或并行连接。如果LED采用串行连接,LED链上的总电压等于正向电压的总和(所有LED上的电流相等)。如果LED并行连接,电流将分配到各支路中。不过,由于一个LED的正向电压会随着温度上升而下降,因此这一配置本质上是不稳定的。随着温度的升高,越来越多的电流将流到具有更低正向电压的支路上去,这些支路将变得更亮,而那些具有更高正向电压的支路将变得更暗。

不过,采用并联配置(或串并联组合)的一个原因是,它允许大量的LED以一个安全的电源电压结合在一起,而如果要采用串行连接来达到相同的亮度,可能需要一个高得令人无法接受的电压。

并行配置还提供了其他优势,如果一个串行连接的LED链上一个LED或连接出现问题,那么将导致断路,整条链上的所有LED都将不发光。但如采用并联配置的话,这情况将不可能发生。采用并联配置时,建议每条支路都增加电流调节机制,以防止热失控和电流或光的不相等。

总而言之,当输出和输入电压差小时,电源转换器的效率。当采用市电输入的LED驱动器时,允许产生更高的输出电压,从而允许串行连接更多的LED。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次