• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4G时代 电信LTE需跨三道“坎”

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-23

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:身处移动互联网时代,部署LTE已成为电信运营商的必然选择。然而,在向LTE演进的过程中,由于网络基础存在差异,运营商将面临不同的挑战。

    对于中国电信来说,LTE时期将失去3G在频谱上的优势,同时,受制于CDMA薄弱的产业链以及融合组网带来的不确定性,中国电信要想成功部署LTE绝非易事。综合业界专家的观点,网络覆盖、融合组网、语音解决方案是中国电信LTE部署必须跨越的三道坎。

    覆盖:蓝极光计划已规模测试

    在3G时期,中国电信可采用800MHz部署CDMA网络,较低的频段使其网络覆盖比较容易。然而,到了4G时期,目前中国电信已经获得的TDD频谱为2.3GHz和2.6GHz,未来可能获得的FDD频谱为1.8GHz、2.1GHz或2.6GHz,均是高频段。相比800MHz建网,网络覆盖能力大打折扣。

    因此,中国电信在4G时期将面临网络覆盖的挑战。高频段部署令中国电信需要建设更多的基站,在站址资源十分紧张的今天,难度可想而知。SA无线运营商战略高级分析师杨光表示,“建设更多的基站,意味着需要更多的站址,投入大量的资金,对网络部署速度也会有较大影响。”

    面对4G将带来的网络覆盖难题,中国电信在“蓝极光”计划中,前期重点研究了覆盖增强技术。“蓝极光”计划领头人、中国电信技术创新中心主任毕奇表示,蓝极光计划中的覆盖增强项目于2010年10月起步,至今进展十分顺利。该项目于2013年3月在上海完成20基站规模测试。2013年下半年在南京成功部署小规模22商用基站。2014年3月完成了中山和徐州两个中等城市的规模商用试点。目前,中山和徐州都已各自成功部署100个以上商用覆盖增强型基站,并投入实际运行。

    毕奇表示,中国电信在中山和徐州进行了大量的测试工作。通过将覆盖增强区域与传统基站区域进行比较得出:对于密集市区,覆盖增强区域与传统基站区域室外都有较好的覆盖,覆盖增强效果不明显。对于室内,由于测试场合进出困难,还未能收集到足够的测试数据。对于一般市区,县城和农村,室外测试结果已经提供了确切的明显的增益。根据现有测试结果,“蓝极光”计划的商用部署应该优先聚焦站间距较大的一般市区、县城和农村。

    除了中国电信自身在研究如何增强覆盖,系统设备厂商也在研究针对性的方案。例如,在某厂商推出的方案中,基站的射频部分很小巧,可以利用小灵通退网后的站址继续部署LTE,而BBU部分只需要增加一个新的模块。这在一定程度上,有助于缓解中国电信站址紧张的情况。

    融合组网:FDD为主更合理

    中国电信自身十分关心LTE的覆盖问题,而业界对于其融合组网策略更加关心。中国电信董事长王晓初曾表示:“在中国电信的4G网络规划中,大范围、广覆盖的4G网络使用FDDLTE制式,在市区内人口稠密地区将使用TD-LTE制式吸收多余的话务量,中国电信将采用综合方案实现所有用户的需求。”

    具体来说,TD-LTE主要覆盖所选本地网城市中业务密集的热点地区、有业务需求但地区改造不成熟的城郊结合部,以及正处于城镇化建设过程中、暂不具备光纤到户的农村富裕地区。而FDDLTE将被作为本地网城市的主城区及部分发达县城城区、4A级及以上重要风景区的覆盖。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻