来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-23
OFweek 电子工程 网讯:在2014年中国TD-LTE产业发展研讨会上,中国移动通信集团公司董事长奚国华称,TD-LTE是中国主导的4G标准,预计2014年在全世界范围内建设80万个基站,覆盖人口30亿。此话一出,网民大呼吹牛。GSA数据显示,2013年全年全球移动用户数净增3.99亿户,年增长率为6.25%,全球总用户数达到67.8亿户,其中WCDMA-HSPA网络用户数增加多为2.79亿户,总数达到14.7亿户。全球LTE用户2013年底只有2亿户,中移动4G一年就要覆盖全球半数移动用户,野心巨大。但人们不禁想问,与2G完全不同的要靠产业链精耕细作的4G,用“大跃进”的方式发展真能成功吗?
TD-LTE是中国主导的自主标准?
奚国华在作主题报告时说,4G时代到来,大浪淘沙后,世界剩下的主流标准是以欧盟为主的FDD-LTE和以中国为主的TD-LTE。基于设计上的优越性,奚国华对中国主导的这一4G标准走向世界充满信心。事实上,作为3G演进的LTE,实际上是把在3G时代形成割据之势的CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA三种制式,在4G时代实现了高度统一。在统一的LTE国际标准下,根据双工方式(即信号接收和发送信道的区分方式)不同,具体分为LTE-FDD和LTE-TDD两种模式。我国将LTE-TDD称为TD-LTE,但在国际上仍称之为LTE-TDD。
在LTE标准的设计之初,国际标准组织就要求LTE-TDD和LTE-FDD两种模式保持高度的一致性,以利于TDD/FDD双模LTE系统的实现。TD-LTE与LTE-FDD的核心网完全相同,无线网的技术90%以上通用,二者的主要差别在于无线侧收发信息方式不同,这使得TD-LTE和LTE-FDD只在某些底层设计上存在10%左右的差异。因此,FDD和TDD两种模式之间的差别与3G时代三大标准之间的差别存在本质不同,将两者单独分析甚至对立起来缺乏足够技术依据。
根据国际标准组织ETSI的数据,包括华为、中兴通讯和大唐电信在内的中国厂家,在LTE基本专利中的占比合计为7.1%左右,其中绝大多数为LTE通用技术专利,在LTE共性专利和LTE-FDD特定基本专利上占全部LTE基本专利的20%以上;中国厂家在TD专有技术基本专利中的比例不足1%,其中在TD方面积累多年的大唐电信的比例为0.2%左右。即中国公司在LTE共性专利和LTE-FDD特定基本专利上的优势远大于在TD-LTE特定基本专利上的优势,也就是说如果从掌握的专利比例来看,中国企业在LTE-FDD上比TD-LTE更有话语权。
说白了,把TD-LTE说成是自主标准,是人为地想要将TD-LTE与TD-SCDMA联系起来,在公众眼里展现成TD-LTE是TD-SCDMA的演进,实则,业内技术专家已经指出,两者完全不同且无法兼容,TD-LTE之所以采用与TD-SCDMA类似的帧结构,主要是为了解决两个系统共同部署时产生的干扰问题。TD-LTE说到底是由中国移动等主导推动的商业化项目。
中国移动一推4G手机,高通就微笑
2014年到2016年,预计中国TD-LTE基站建设将超过100万个,网络总投资将超过2300亿元人民币,用户将达到2.56亿。直接带来一个庞大的TD-LTE移动智能终端市场爆发。对此,美国高通公司无疑成为赢家。华尔街投资公司纷纷表示,如果投资人希望把握住中国4G手机膨胀式增长机遇,就应该买入高通的股票。中国移动预计,到今年年底,该公司将销售出大约1亿部支持LTE的4G手机。目前仅仅有高通和Marvell两家公司支持五模LTE 芯片 制造商,它们提供的芯片能够连接到更多的网络中。StrategyAnalytics分析师斯拉万·昆杜佳拉预计,中国移动今年的TD-LTE手机应该有70%会使用高通芯片,15%采用Marvell的芯片。2013年,高通就宣称,随着中国移动2014年商用TD-LTE,高通将能够提供芯片,并且从中获得更多的专利使用费。