处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

奥地利微电子主动降噪芯片可提升无线耳机音质

奥地利微电子主动降噪芯片可提升无线耳机音质
来源:我爱方案网 时间:2012-07-12
产品特点:
* 1.5 V电压下仅需7 mA,静态模式下电流小于1μA
* 超过25分贝的卓越降噪性能,确保音质完美呈现
应用领域:
* 蓝牙耳机、头戴式耳机及听筒


奥地利微电子公司发布两款单芯片主动降噪(ANC)解决方案产品—— AS3421及AS3422 ,蓝牙耳机、头戴式耳机及听筒制造商可通过这两款配有集成扬声器驱动IC的产品,轻松实现主动降噪。

无线耳机可实现与手机、便携式媒体播放器等设备的隔空对接,常用在车厢、飞机、办公楼等喧闹的公共场所。ANC的成功运用可以大幅减少外部噪音,在几乎静音的背景下通过接收路径获取所需的音频信号。因而,耳机用户可以:
* 语音对话更清晰,准确传达沟通内容
* 以舒适的播放音量充分享受复制音乐的动态和频率范围
* 长时间专注,减少疲倦和紧张的听觉体验

配有集成扬声器驱动芯片的单 芯片 ANC解决方案通过内置在耳机中的麦克风探测并处理外界噪音,发出降噪信号,同时以极低的失真水平放大所需的音频信号。

针对有线头戴式耳机、耳机和话筒市场,奥地利微电子拥有一整套市场的ANC驱动芯片产品。如今,随着AS3421/22产品的发布,奥地利微电子专为无线耳机市场优化了ANC解决方案,这些无线耳机与主机间的RF通道大都通过蓝牙得以连接。

功耗低、电池寿命长对于无线耳机而言格外重要,相比基于DSP(数字)的扬声器驱动IC,全模拟设计的AS3421/22产品明显更为有效。在ANC立体声模式下,它在1.5 V电压下仅需7 mA,静态模式下电流小于1μA。当用户仅选择播放功能时,其还将切换到超低耗点亮的非ANC模式。

此外,AS3421/22产品具有各不相同的立体声输出线路,以满足典型蓝牙耳机系统单晶片的输出需求,加上超过25分贝的卓越降噪性能,确保音质完美呈现。

奥地利微电子的AS3421产品降噪 IC 采用4mm x 4mm  QFN24包装,而AS3422产品采用5mmx 5mm QFN32包装。

奥地利微电子音频产品市场经理Oliver Jones表示:“主动降噪产品极大提升了听觉体验,但由于成本、能耗、尺寸、重量等阻碍因素,无线耳机制造商之前一直未能将其投入使用。对蓝牙耳机而言,AS3421及AS3422产品几乎是即插即用的芯片解决方案,随着两款低能耗产品的推出,耳机制造商会发现,为用户提供降噪的无线头戴式耳机、耳机和话筒已指日可待。”

供货
ANC扬声器驱动芯片 AS3421和AS3422现已提供样品。

技术支持
ANC扬声器驱动芯片 AS3421和AS3422的产品演示板也已提供。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次