来源:环球家电网
时间:2014-04-16
4K,OLED,曲面屏,多核处理器……近年来,电视行业不断在技术层面取得突破,产品配置成为电视厂商竞逐焦点。不久前的上海家博会,海尔推出模块化电视,这款产品将硬件、软件创新组合,可实现模块化升级,这将智能电视的配置和性能推向新的高度。随后,不少电视厂家相继推出智能新品,针对配置大做文章。显然,智能电视的竞争是多个维度的,不管是电视硬件本身还是电视内容,无不充斥浓烈的火药味。
模块化电视:配置行业
“现在的智能电视不仅能看有线节目,还能看网络视频、玩游戏、视频聊天,所以买电视要像买电脑一样,挑个配置好的。”记者走访家电卖场发现,不少消费者十分看重智能电视的配置,对屏幕、系统、硬件等都有很高的要求。
记者在海尔商城看到,海尔首轮预售的是49吋的模块化电视U9000。从资料来看,这款产品配备了4K、LG IPS硬屏,4核CPU+4核GPU处理器,以及基于安卓4.2基础上的EVA操作系统和8单元专业音响。
可以说,模块化电视的配置在目前行业内属于配置,能够满足用户对视听效果、电视响应速度和图形处理能力的高要求。
软硬件持续升级发起“配置战”
然而,智能电视更新换代速度越来越快,当前的高配产品一年甚至半年后就可能落伍。目前大多数智能电视只能实现系统更新,而无法升级硬件。不少用户都抱怨“硬件跟不上,多下载两个应用,电视就变得很卡”。
对此,模块化电视也给出了解决方案。据了解,模块化电视的功能模块中含有可升级的软硬件,用户通过更换新旧模块,不仅能升级系统等软件,还可将八核处理器升级到十核甚至更高配置,来支撑各种新潮应用,带给用户持续升级的体验。
智能电视发展至今,已经成为一个牵涉到软件、硬件、内容及应用等多个环节的系统,用户体验很大程度上取决于产品配置。不过电视厂家眼下比拼配置,只能暂时抢占市场先机,只有能提供不断升级的产品配置,持续满足用户需求,才能让企业拥有核心竞争力。