来源:电子工程世界
时间:2012-07-12
2012年6月5日 北京讯 — 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布在中国推广新款驱动IC - R2A20135SP。瑞萨电子 驱动IC 系列的这款成员设计用于高精度、高效LED照明系统,集成了调光功能,将 PCB 的面积缩小了40%,是 LED照明 制造商的理想解决方案。瑞萨电子将近期推出针对不同应用评估板,以便为系统设计者提供开发支持。 瑞萨电子 还提供了一系列高性能功率MOSFET,针对LED照明解决方案。
近年来,在全世界都在努力节约用电和降低二氧化碳排放量的时候,功耗低、效率高、使用寿命长的LED照明系统引起了世人的注意。LED已广泛用于工业和商用设备,以及户外和家用照明器材。这类产品市场预计会继续大幅增长。
2011年,瑞萨电子开始批量生产高效R2A20134 LED驱动IC,它具有功率因数高的特性,能够执行LED开关切换之类的功能,设计安装在LED灯内。瑞萨电子推出新的驱动IC,R2A20135SP简单的外围线路实现可控硅调光,达到高的系统效率。更大化的集成了调光功能,从而减少了对复杂外部电路的需求,进而缩小了所需的 PCB 板空间,降低了物料成本。
新款R2A20135SP LED驱动IC的主要特性:
• (1)将外部调光电路的安装面积缩小了近40%(与瑞萨电子的早期产品相比),进而缩小了系统尺寸
调光功能是一个导通角检测电路,可以检测能够调节亮度并将其反映到LED灯泡的输出电压上的导通角方面的信息。这种功能被内置到新款R2A20135SP内,与利用瑞萨电子早期R2A20134器件实现的设计相比,外部调光电路的尺寸缩小了近40%。
该集成缩小了系统尺寸,并且由于减少了所需的电路元件数量而削减了系统开发成本。
• (2)通过降低电流变化而减少了电流调节步骤的数量
电流变化引起LED的亮度会变化,因此,多数照明系统要求在低的电流值时必须要有一个稳定的亮度控制。新款R2A20135SP器件将电流控制所用的参考电压从瑞萨电子早期产品的0.6V降到了现在的0.2V。这样就能将不一致性从15%降至6%。更高的电流控制精度转化成了更稳定的LED亮度,从而了减少了电流调节所需的步骤。
此外,新款R2A20135SP利用专用MOSFET高端控制技术来直接控制LED电流值,从而进一步降低了LED亮度方面的不一致性。
• (3)即将推出的评估板能够让系统设计者充分利用新款R2A20135SP的优势
瑞萨电子还会提供支持三端双向可控硅调光的LED控制电路评估板作为开发工具,以便支持整合了新款R2A20135SP的系统的设计。该评估板在使用三端双向可控硅调光器功能时的效率不低于85%、功率因数为0.9或者更高、总谐波失真(THD)
不高于20%,提供了业内的性能,提高了LED照明系统的功效。
• (4)通过采用非隔离高边驱动的方法,降低了功率开关器件的VDSS电压
从而让系统设计者能够用瑞萨电子推出的VDSS低于450V的低成本功率MOSFET(例如RJK4532DPD、RJK4532DPH和RJK4002DJE)替换
600V功率MOSFET。
此外,器件采用的封装与瑞萨电子早期推出的不具有片上调光功能的产品 - R2A20134 - 一样,它继承了早期产品效率高、功率比高的优点,而这两点对于降低LED照明产品的电耗具有至关重要的作用。这让照明制造商能够轻松扩大其产品阵容。
作为模拟和功率器件领域的领导厂商,瑞萨电子计划推出强大的产品阵容,包括近50款外设产品,包括450V~600V功率MOSFET和二极管,这样系统设计者的开发选型更加容易。
凭借其丰富的信号链专业知识,瑞萨电子将集中精力为用户提供总体解决方案,包括MCU和模拟与功率器件。例如,瑞萨电子计划提供整合了新款LED驱动IC和RL78系列LED照明控制MCU与电源控制IC的评估板来帮助用户完成评估及产品设计。