• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

全球首个八核五模LTE:联发科大秀MT6595

来源:驱动之家
时间:2014-04-16

分享至:
   
    MT6595是联发科近期的重点产品之一,是其进军LTE市场的排头兵。它整合的基带可以支持TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、GSM五种网络模式,并支持LTE Cat.4,下载、上传理论速度可达150Mbps、50Mbps。

MT6595还个采用了ARM Cortex-A17架构,同时整合四个A17、四个A7组成八核心,还搭载了新一代PowerVR G6200 GPU,多媒体方面也支持H.265硬件解码、4K视频录制和播放、2K分辨率屏幕、2000万像素摄像头,以及多合一无线芯片,规格可谓相当强大。
和联发科的很多处理器一样,MT6595其实也是一个系列,包括三款型号MT6595M、MT9595、MT6595T,区别在于频率有所不同,而且MT6595M还不支持2560×1600分辨率、4K视频录制和播放。
这次展出的样机采用MT6595 2.2GHz,搭配6寸1080p屏幕、1300万像素摄像头、Android 4.4操作系统,五种网络支持全部支持。可惜,国内不会让你这么做。




ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 IC采购 芯片采购网 ICKey

更多新闻