处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高通QuickCharge 2.0技术可提高75%充电速度

高通QuickCharge 2.0技术可提高75%充电速度
来源:爱活网 时间:2014-04-15
    虽然以色列的30秒充满电技术看上去很先进,不过就目前来看,高通在twitter上宣布的Quick Charge 2.0才是近期内我们能用上的比较靠谱的技术。高通表示,和上个版本的Quick Charge 1.0相比,Quick Charge 2.0的充电速度会提高40%,而和没有加入Quick Charge技术的手机和充电器相比则提高达75%。

  Quick Charge 2.0次官方公布是在2013年2月,不过现在才正式产品化,HTC One M8上面就整合了这种技术。理论上来说,使用骁龙800以及骁龙801等旗舰处理器的手机以及平板都可以应用这个技术,不过首先你要确定自己的手机上整合 的电源管理IC支持Quick Charge 2.0,或者有一颗单独的Quick Charge 2.0技术。同时,你还要保证自己的充电器也支持这个技术,例如M8附送的充电器只支持Quick Charge 1.0,因此并不能发挥Quick Charge 2.0的全部实力。

  根据高通的实验室数据,Quick Charge 2.0能在96分钟内充满一颗3300mAh的电池,Quick Charge 1.0需要144分钟,而不支持Quick Charge 2.0技术的充电器则需要270分钟。如果你缺少时间的话,Quick Charge 2.0还能在12分钟内将电池冲到25%。当然大家算一算的话,估计就会感觉和段高通说的百分比有点对不上头,小编也不知道高通是怎么算出那些百分比 的。

  目前还没有支持Quick Charge 2.0的充电器上市,不过包括One M8在内的部分手机已经可以支持了。如果不是铁了心要等以色列电池的朋友们可以考虑过一阵子先买个支持这种技术的充电器来用着,毕竟电池续航没什么革命性 变化的情况下,充电时间短总是没坏处的。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。