处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

OPPO Digital为其发烧级产品选用XMOS方案

OPPO Digital为其发烧级产品选用XMOS方案
来源:EEWORLD 时间:2014-04-15

    中国深圳,2014年4月11日 – XMOS今日宣布:其xCORE高清晰度USB音频解决方案被OPPO Digital的一系列屡获大奖的音视频产品采用。

    OPPO在其诸如屡获大奖的BDP-105D通用发烧级3D蓝光播放机等产品中采用了xCORE技术,以为当今独具慧眼的消费者们提供他们所要求的、每个比特都完美的数字音频。BDP-105D可以将先进的数字信号进行转换,并通过USB输出到模拟音频,从而使任何一台计算机都能够变成一种高性能的多媒体源。借助xCORE技术支持的异步音频时钟,它可通过专用USB DAC输入来支持DSD格式,包括标准速率DSD(DSD64)和双倍速率DSD(DSD128或DSD2x),从而提供了无抖动(噪声)的操作和卓越的音质。 

    BDP-105D支持多种音频内容格式,包括无损FLAC和WAV文件:如果电脑可以播放,BDP-105D就能将其转换为模拟信号。

     “娱乐产业正处于其又一个周期性拐点上,”XMOS公司总裁兼首席执行官Nigel Toon表示:“消费者对音质变得越来越挑剔,艺术家和音乐行业已准备好提供相应内容,同时技术也已发展到足以催生质变的境界。我们相信未来几年中该领域将迎来激动人心的时代。”

     “XMOS的xCORE USB音频解决方案已经被证明可以提供质量的USB音频,”OPPO Digital产品开发副总裁Jason Liao表示:“通过带来每个比特都完美的、无抖动的音频,使我们兑现了我们要提供能够真正‘自我言证’的产品这一承诺。我们期待着在未来各代着眼于世界各地行家消费者和发烧友的产品上继续与XMOS合作。”

    XMOS的USB音频解决方案基于xCORE系列多核微控制器,它是一种可支持软件设计人员去定义一款器件的可编程平台,可帮助他们实现其真正所需要的接口组合。xCORE器件也以一种完全确定的方式工作,使其非常适用于包含高清数字音频在内的各种工业级、消费性和汽车类应用。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次