处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

苹果 谷歌和微软:谁将主宰卫生保健技术?

苹果 谷歌和微软:谁将主宰卫生保健技术?
来源:互联网 时间:2014-04-15
   苹果、谷歌和微软,不仅在科技领域做得风生水起,在医疗领域也做得相当出色。那么这3大巨头在卫生医疗领域的各有何优势?本文对此进行了对比。

   苹果、谷歌和微软,过去人们只关注了这三大巨头在科技领域的成就,却极少有人关注过它们在卫生医疗领域所作出的努力。

   美国医院每年仅医疗器械报废的总金额就约有83亿美元,而根据美国《卫生信息技术促进经济和临床健康法案》(简称HITECH),这笔巨额的费用需由政府来提供,这为苹果、谷歌和微软三大巨头提供了一个绝佳的机会,方便其率先抢占这一市场。

   那么这3大巨头在卫生医疗领域的各有何优势?来看一下!

苹果:统一技术+美国市场

   事实上,苹果iOS设备很多年前就已经广泛应用于美国众多医疗机构。多数EHR(电子健康记录仪)设备都拥有iPad和iPhone版本。诸如,目前世界顶尖的iRobot公司旗下RPVITA和IBM公司旗下Watson智能机器人,二者都需要依赖iPad控制平台方可使用。再如Siri开发方Nuance近日推出的DragonMedical360应用,也可支持医生通过iPhone抽调数据,从而对病人进行诊断。截至目前为止,这一技术已被广泛应用于美国主流医疗机构。

   也就是说,统一的软件及硬件设备认证始终是苹果的核心竞争力。相较于因设备不同而各有差异的Android系列,iOS平台更为简洁统一的操作方式,将有助于大幅降低操作错误率。

   与此同时,鉴于苹果已占据美国42%的智能手机市场份额,利用这一绝对市场优势有效推广iOS健康应用,进一步开辟电子健康记录市场,也将是苹果未来攻克健康医疗市场领域的核心。

谷歌:哪儿都能装

   Android系统作为一种开源系统,任何人任何地点都可以随意修改。相比之下,iOS作为封闭式的系统环境,其适用范围要小的多的多。凭借这一“大家随便来”的优势,Android系统此前就成功打开了App应用、智能家居及车联网市场。

   在iOS还因设备问题而受限于部分医院时,Android却能够在任意设备上安装使用,从床头仪到血糖监测,只要iOS系统不能的,Android都可以。尽管Android系统在个人办公领域创造高覆盖面的App应用方面不算可靠,但对于自建设备而言,却也不失为一个理想的操作系统。

   据了解,美国部分医院已依托Android系统建设了自己的院内移动健康监测平台。拿2010年PalomarPomeradoHealth所提的MIAA(“实时医讯通”)项目为例,一款由其自行研发的Android应用可直接通过本地医院系统,实时抽调患者信息,从而为医生诊断提供即时数据支持。

   此外,随着谷歌眼镜的问世,谷歌或将借此瓜分苹果现有的有利地位:因为戴眼镜跟用iPad或iPhone不同,人们不用总用手拿着自己的医疗设备—而这将在医疗领域发挥巨大的优势。

微软:依靠“老本”绝地反击

   面对苹果和谷歌两大巨头,很多人觉得,不用分析也知道微软已然毫无胜算了,然而事实真是如此吗?

   诚然,过去几年里,5版微软windows仍是世界90%电脑的主流应用系统,医疗机构更是如此。对此,不停有医生抱怨说,老式windows系统的EHR设备不仅慢的像蜗牛而且还卡得要死。而苹果则抓住这一空隙,利用iPad云数据功能成功挤占了老式微软设备。

   为此,微软特意推出了Windows8/8.1系统。在系统设计之初,微软就将EHR设备的搭载问题考虑在内,他们的核心思想是从以下4大方面考虑的:

   1.Windows8/8.1支持平板(MetroUI)和台式机

   2.很多Windows笔记本可与平板实现转换

   3.医生可在平板、台式以及笔记本3类设备上使用同款EHR应用

   4.专门搭载云系统的EHR系统—HealthVault,而这正是苹果和谷歌目前医疗IT技术所匮乏的。

   目前,包括电子病历软件开发商Greenway、强生集团以及世界级医院MayoClinic在内的诸多医疗机构和企业均已向Windows8递出了橄榄枝,但这次绝地反击是否能成功,还有待时间考证。

  总而言之,科技三巨头都在以自己的方式向健康医疗科技领域渗透,但有一点是毋庸置疑的:医疗健康技术将成为下一个“吸金”的黄金领域。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。