来源:EEWORLD
时间:2014-04-15
富昌将在美洲地区分销Cymbet的全线产品。
美国明尼苏达州明尼阿波利斯市,2014年4月 – Cymbet公司日前宣布:公司已与富昌电子(Future Electronics)签署了一份分销协议,这家的电子元件分销商将在北美和南美分销Cymbet整个EnerChip™智能固态电池和电源管理解决方案系列产品。富昌电子的客户现在可以购买Cymbet EnerChip可充电固态电池,这些电池采用半导体工艺生产并且以标准塑料IC封装和裸晶片电池两种形式出售。EnerChips能够支持以前使用诸如纽扣电池或超级电容等传统能源存储器件无法实现的产品创新功能。
“富昌电子是Cymbet的的理想合作伙伴,因为他们与全球各地的电子公司都有深厚而长期的合作关系,”Cymbet销售副总裁Blair Wilson表示:“富昌电子旗下的富昌能源解决方案团队对绿色科技和能量捕获高度关注。Cymbet的固态电池、电源管理器件以及诸如EnerCard™ EH电源模组等能量捕获解决方案与其佳偶天成。”
EnerChips可以被安装在纽扣电池和超级电容不能被安装的地方
EnerChip可充电固态电池占用极小的空间,如CBC005裸晶片只有1.37mm×0.85mm×175μm大小。根据电池容量大小,与电源管理集成在一起的、带封装的电池的体积为从4×5×0.9mm到9×9×0.9mm。
“我们非常高兴能够在美洲地区代理Cymbet的销售,” 富昌电子旗下的富昌能源解决方案业务部总监Richard Ankcorn表示:“通过采用Cymbet可充电固态电池和超低功耗电源管理解决方案,我们的客户能够加速其新产品的创新。”
使用评估套件(Evaluation Kit)来体验EnerChip
富昌现在可以为他们的客户提供EnerChip评估套件,以采用Cymbet解决方案来开发新产品:
Ÿ CBC-EVAL-05B EnerChip CC评估套件包含了测试EnerChip5uAh、12uAh以及 50uAh薄膜电池所需要的一切,EnerChip带有内置电池管理功能,可作为备份电源。
Ÿ CBC-EVAL-09通用能源捕获套件为试验各种EnerChip能量捕获换能器提供了一个平台,它们带有Cymbet能量处理器和EnerChip电池。
Ÿ CBC-EVAL-10B太阳能捕获套件提供了一种高性价比的太阳能能量捕获解决方案,它带有直接连接到EnerChip内部电源管理IC的光伏电池,可支持无线端点设备。
Ÿ CBC-EVAL-11射频感应充电套件提供了一种为EnerChip CBC3150无线充电的方法,可支持无线传感器节点。
Ÿ CBC-EVAL-12 EnerChip RTC实时时钟评估套件:包含了一个将实时时钟、EnerChip固态电池以及电源管理IC通过SiP封装集成到一个5mm×5mm×1.4mm封装内的EnerChip RTC芯片。该套件还包含一种基于Windows的图形化用户界面,用来在备份电源和倒计时模式下设置时钟并测试RTC操作。
Cymbet所有评估套件都可以链接到数据表和应用手册,包括参考设计和原理图。