• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通推64位旗舰级八核移动处理器骁龙810

来源:新浪手机
时间:2014-04-11

分享至:


高通骁龙810平台构架图

  高通今日正式推出新一代移动处理平台骁龙810以及808,这是目前高通规格移动芯片,采用64位处理器,其中骁龙810内建Cortex-A57/A53双四核处理器,以及Adreno 430图形芯片。

  高通骁龙810以及808均整合了高通第四代Cat 6 LTE-A多模调制解调器,支持高通RF360前端解决方案,以及3x20MHz载波聚合。

  其中骁龙810是目前高通骁龙系列的等级平台,采用64位处理器八核处理器,内建Cortex-A57四核处理器以及Cortex-A53四核处理器,采用全新的ARMv8-A指令集。图形处理器方面,升级为Adreno 430,支持OpenGL ES 3.1。相比Adreno 420来说,Adreno 430性能提升30%,但功耗则降低20%。

  骁龙810原生支持4K超高清接口和视频,支持陀螺仪图像稳定以及3D降噪镜头,可录制30帧每秒的4K视频以及120帧每秒的1080p视频,支持通过HDMI 1.4输出4K视频。除此之外,还支持高速LPDDR4内存,蓝牙4.1,USB3.0,802.11ac以及高通的IZat定位平台。

  而另一款芯片骁龙808则定位中高端,网络方面与骁龙810并无太大区别,采用相同的LTE-A基带、RF360前端解决方案以及WiFi无线标准,并且两款处理器均采用64位ARMv8-A指令集。

  而主要区别在于,骁龙808支持WQXGA (2560x1600)显示,图形处理器降为Adreno 418,其性能相比Adreno 330提升20%。而CPU同样略有调整,采用双核Cortex-A57处理器以及四核Cortex-A53四核处理器,内存则支持LPDDR3。(琪欣)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻